7IT02-0418-02

Configurazione parametri di ingresso/uscita

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Config. I/O.

    Viene visualizzata la schermata CONFIG. I/O.

  2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:
    NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
    Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione
    Relè all. isol.
    • Std. (Standard)

    • FS (a prova di guasto)

    FS (a prova di guasto) Selezionare la modalità del relè allarme isolamento in base allo stato dell'isolamento. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
    Relè all. prev.
    • Std. (Standard)

    • FS (a prova di guasto)

    • Mirror

    FS (a prova di guasto) Selezionare la modalità del relè allarme isolamento preventivo in base allo stato dell'isolamento. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
    Ingresso. inib.
    • N.A.

    • N.C.

    • OFF

    N.A. Selezionare la configurazione dell'ingresso di inibizione iniezione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
    Acq. inib.
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Selezionare ON per acquisire lo stato del segnale di inibizione.

    • Selezionare OFF per disattivare questa funzione.

    Acq. relè all.
    • ON

    • OFF

    ON
    • Selezionare ON per attivare i relè quando si acquisisce l'allarme.

    • Selezionare OFF per disattivare questa funzione.

    Segnale Guasto corr.
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Selezionare ON per riattivare il relè di allarme isolamento per 3 secondi quando il livello isolamento supera la soglia configurata.

    • Selezionare OFF per disattivare questa funzione.

    Test con relè
    • ON

    • OFF

    ON
    • Selezionare ON per includere un cambio di stato di tre secondi del relè di allarme isolamento preventivo e del relè di allarme isolamento durante una verifica automatica manuale.

    • Selezionare OFF per disattivare questa funzione.

    Tipo inib.
    • Int

    • Est

    Int
    • Selezionare Int per scollegare il relè del dispositivo dalla rete esterna durante lo stato di inibizione.

    • Selezionare OFF per collegare il relè del dispositivo dalla rete esterna durante lo stato di inibizione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.