7IT02-0418-02

Configurazione parametri di rete

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

    Viene visualizzata la schermata RETE.

  2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:
    NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
    Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione
    Appl.
    • Circ. pot.

    • Circ. cont.

    • Fotovolt.

    Circ. pot.

    • Selezionare Circ. pot. per applicazioni industriali o marine che contengono carichi di potenza ed elettronica di potenza come variatori di velocità, inverter o rettificatori.

    • Selezionare Circ. Cont. per i circuiti di controllo ausiliari utilizzati per azionare i sistemi di potenza contenenti carichi sensibili, come PLC, IO e sensori.

    • Selezionare Fotovolt. per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di grandi dimensioni.

    NOTA: Se si seleziona Fotovolt.,
    • il valore Individuazione viene impostato su OFF

    • il valore Adattat. V viene impostato su HV1700C

    • il valore Frequenza viene impostato su CC

    Filtraggio
    • 4 sec.

    • 40 sec.

    • 400 sec.

    40 sec.

    Selezionare il tempo di filtraggio in base all'applicazione.
    NOTA: la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore Appli..
    Individuazione
    • OFF

    • Allarme prev.

    • Allarme

    • IFL

    Allarme

    • Selezionare Allarme se la modalità boost è richiesta in caso di allarme isolamento attivo e se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 2 KΩ (se si utilizza XD312 come localizzatore guasti).

    • Selezionare Allarme prev. se la modalità boost è richiesta in caso di allarme isolamento preventivo attivo e se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 50 KΩ (se si utilizza XD312H come localizzatore guasti).

    • Selezionare IFL se la modalità boost è richiesta in caso di allarme isolamento preventivo attivo e se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 2 KΩ (se si utilizza IFL12, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT come localizzatore guasti).

    NOTA:
    • Se si seleziona Allarme prev., è necessario selezionare la soglia allarme preventivo.

    • la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore Appli..

    Adatt. V
    • Nessuno

    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700C

    Nessuno

    Selezionare l'adattatore se la tensione di rete è superiore alla tensione di rete nominale del dispositivo.
    NOTA: la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore Appli..
    Frequenza
    • 50 Hz

    • CC

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    Selezionare la frequenza nominale del sistema di potenza monitorato.
    NOTA: la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore Appli..
    HRG
    • OFF

    • 0,1-2 MΩ

    OFF

    • Selezionare OFF in modo che il dispositivo non compensi la resistenza dell'isolamento segnalata con il valore della resistenza di terra neutra.

    • Selezionare il valore della resistenza di terra neutra che il dispositivo compensa con la resistenza dell'isolamento misurata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.