Configurazione dei parametri dell'allarme isolamento
- Selezionare ..
- Modificare il valore dei parametri in base alla tabella
seguente:NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione Allarme isol. 0,04-500 kΩ 1 kΩ Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento. Ritardo all. isol. 0 s-120 minuti 0 sec. Selezionare il valore del ritardo dell'allarme isolamento. Allarme prev. - 1 kΩ-1 MΩ
- OFF
OFF Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento preventivo. Ritardo all. prev. 0 s-120 minuti 0 sec. NOTA: questo parametro è abilitato quando Allarme prev. è impostato su un valore compreso tra 1 kΩ e 1 MΩ.Selezionare il valore del ritardo per l'allarme isolamento preventivo.Scollegam. iniez. -
ON
-
OFF
OFF -
Selezionare ON per rilevare lo scollegamento del cablaggio dell'iniezione.
-
Selezionare OFF per disattivare questa funzione.