7DE02-0419-02

Isolationsalarmparameter konfigurieren

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Isol. Alarm.

    Der Bildschirm ISOL. ALARM erscheint.

  2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Isol. Alarm 0,04…500 kΩ 1 kΩ Wählen Sie den Isolationsalarm-Ansprechwert aus.
    Isol. Al. Verzögerung 0 s...120 min 0 s Wählen Sie den Wert der Zeitverzögerung für den Isolationsalarm aus.
    Vor- Alarm
    • 1 kΩ...1 MΩ
    • AUS
    AUS Wählen Sie den Isolationsvoralarm-Ansprechwert aus.
    Vor- Al. Verz. 0 s...120 min 0 s
    HINWEIS: Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Vor- Alarm auf einen Wert zwischen 1 kΩ und 1 MΩ eingestellt wird.
    Wählen Sie den Wert der Zeitverzögerung für den Isolationsvoralarm aus.
    Trennen Einsp.
    • EIN

    • AUS

    AUS
    • Wählen Sie EIN aus, um eine Trennung der Einspeisungsleitung zu erfassen.

    • Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.