7DE02-0419-02

Netzwerkparameter konfigurieren

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Netzwerk.

    Der Bildschirm NETZWERK erscheint.

  2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Anwendung

    THR

    THR

    THR für Mittelspannungssysteme.

    Filterungszeit
    • 2 s

    • 20 s

    • 200 s

    20 s

    Wählen Sie die Filterungszeit entsprechend der Anwendung aus.
    HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.
    Adapter (V)
    • Keine

    • P1N

    P1N

    Wählen Sie den Adapter aus, wenn die Netzspannung größer als die Netz-Bemessungsspannung des Geräts ist.
    HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.
    Einspeisung
    • 20V

    • 40V

    • 60V

    • 80V

    60V

    Wählen Sie die Einspeisung entsprechend der Anwendung aus.
    HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.
    Hochohmige Erdung
    • AUS

    • 0,1 bis 2 MΩ

    AUS

    • Wählen Sie AUS aus, damit das Gerät den gemeldeten Isolationswiderstand nicht mit dem Wert des neutralen Erdungswiderstands kompensiert.

    • Wählen Sie den Wert des neutralen Erdungswiderstands aus, mit dem das Gerät den gemessenen Isolationswiderstand kompensiert.

    Pr.DC-Wid

    0 bis 50 kΩ

    0 kΩ

    Wählen Sie den Wert des Widerstands für die Primärwicklung des kompatiblen Schneider Electric-Spannungswandlers aus.
    Anz. Wand.
    • 0

    • 1

    • 3

    0

    Wählen Sie den Wert für die Anzahl der angeschlossenen Transformatoren aus.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.