7DE02-0419-02

Ein- und Ausgangsparameter konfigurieren

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > E/A-Konfig.

    Der Bildschirm E/A-KONFIG erscheint.

  2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Isol.alarmrel
    • Std. (Standard)

    • FS (Ausfallsicherheit)

    FS (Ausfallsicherheit) Wählen Sie den Isolationsalarm-Relaismodus entsprechend dem Isolationsstatus aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
    Voralarmrel.
    • Std. (Standard)

    • FS (Ausfallsicherheit)

    • Spiegeln

    FS (Ausfallsicherheit) Wählen Sie den Isolationsvoralarm-Relaismodus entsprechend dem Isolationsstatus aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
    Sp.- Eingang
    • N.O.

    • Öffner

    • AUS

    N.O. Wählen Sie die Konfiguration des Einspeisungshemmungseingangs aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
    Anerkennen Hemmung
    • EIN

    • AUS

    AUS
    • Wählen Sie EIN aus, um den Hemmungssignalstatus zu quittieren.

    • Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

    Fehlerrel.best
    • EIN

    • AUS

    EIN
    • Wählen Sie EIN aus, um die Relais beim Quittieren von Alarmen auszulösen.

    • Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

    Sign. Fehlerkorr.
    • EIN

    • AUS

    AUS
    • Wählen Sie EIN aus, um das Isolationsalarmrelais für 3 Sekunden erneut zu aktivieren, wenn das Isolationsniveau über den eingerichteten Ansprechwert ansteigt.

    • Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

    Test m. Relais
    • EIN

    • AUS

    EIN
    • Wählen Sie EIN aus, um eine 3-Sekunden-Umschaltung des Isolationsvoralarmrelais und des Isolationsalarmrelais bei einem manuell eingeleiteten Autotest zu aktivieren.

    • Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

    Sperrungs- art
    • Int.

    • Ext.

    Int.
    • Wählen Sie Int. aus, um das Geräterelais während des gehemmten Zustands vom externen Netzwerk zu trennen.

    • Wählen Sie AUS aus, um das Geräterelais während des gehemmten Zustands an das externe Netzwerk anzuschließen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.