Configuración del flujo de trabajo

Siga los pasos a continuación para configurar el software.
  1. Configure los ajustes del display en las propiedades de la pantalla (Resolución de la pantalla) de su host.
  2. Descargue e instale las utilidades en el host.
    NOTA: Para usar estas utilidades, se requiere Microsoft® .NET Framework. Si .NET Framework no está instalado, aparecerá la pantalla de instalación .NET Framework. Realice la instalación siguiendo las instrucciones en pantalla.
  3. Inicie el Launcher.
  4. Configure las utilidades, según sea necesario, en cualquier orden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?