6055-48, Rev. 2

Preparación del sitio

Requisitos para la base

El gabinete estándar sin pasillo de servicio está diseñado para instalarse en una plataforma de hormigón. Consulte los planos de pedido de fábrica para conocer los detalles de montaje adicionales que pueden requerirse en pedidos específicos. La plataforma debe ser plana y estar nivelada a 1/8 pulg por yarda cuadrada para ayudar a asegurar la alineación adecuada y a evitar la distorsión del equipo.

Ubicación del tubo conduit

Plano típico de planta: Unidad estándar de 914 mm (36 pulg) de ancho (no para la construcción) ilustra los planos de planta típicos. Consulte el plano correspondiente antes de utilizar las especificaciones de la cimentación típica.

El tubo conduit debe empotrarse a un máximo de 25 mm (una pulgada) sobre el piso del Masterclad. La colocación del tubo conduit debe ser precisa para asegurar la alineación dentro del área designada para el tubo conduit en el piso del equipo a efecto de evitar interferencias mecánicas con el piso del tablero de fuerza. Vea las siguientes figuras.

Las placas del piso deben instalarse con muescas para el tubo conduit a fin de crear una barrera que impida la entrada de humedad o plagas en el compartimiento del tablero de fuerza. Utilice receptáculos para tubo conduit o un sistema similar para crear una barrera continua entre el área debajo del tablero de fuerza y el compartimiento del tablero de fuerza.

Evite los bucles continuos de varillas de refuerzo en el concreto o acero estructural que no encierran los tres conductores de fases del mismo circuito.

Plano típico de planta: Unidad estándar de 914 mm (36 pulg) de ancho (no para la construcción)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.