6055-48, Rev. 2

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones para recibir, manejar, almacenar e instalar el tablero de fuerza Masterclad de 27 kV, con revestimiento metálico para exteriores y sin pasillo de servicio de Square D. El gabinete sin pasillo de servicio descrito en este boletín se atornilla a un tablero de fuerza estándar para interiores.

NOTA: Este boletín debe utilizarse junto con el boletín de instrucciones 6055-40 Tablero de fuerza Masterclad con revestimiento metálico para interiores, de 27 kV con interruptores automáticos al vacío tipo VR.

Tablero de fuerza para exteriores sin pasillo de servicio

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.