电能测量

简介

控制单元可通过电度表计算不同类型的电能并提供下列数值:

  • 总有功电能 Ep、提供(到负载中)的有功电能 Epdelivered 以及接收(到负载外)的有功电能 Epreceived

  • 总有功电能 Eq、提供(到负载中)的无功电能 Eqdelivered 以及接收(到负载外)的无功电能 Eqreceived

  • 总视在电能 Es

电能值每秒计算一次,以每小时耗电量进行显示。这些值以每秒一次的频率存储到非易失性存储器中。

每种电度表均提供两种类型的计数器:一种可以复位,一种无法复位。

注: 为了在整个电流范围内执行可靠的电能测量,控制单元必须通过外部 24 V 直流电源或 VPS 模块供电。
注: 作为选配,也可提供各相的电能。它们的计算原理与总电能相同。

电能计算原理

根据定义,电能是时间周期 T 范围内的综合实时功率。综合周期 T 持续多个循环,等于额定频率。

部分电度表

对于每一种电能类型(有功或无功电能),部分接收电度表和部分传出电度表通过每秒递增一次来计算累计电能:

  • Edelivered(t) = Edelivered(t - 1) + (Gdelivered(t))/3600,其中,Gdelivered = Ptot 或 Qtot > 0

  • 接收功率始终采用逆向计算方法。

    Ereceived(t) = Ereceived(t - 1) + (|Greceived(t)|)/3600,其中,Greceived = Ptot 或 Qtot < 0

每种总电度表或部分电度表均提供两种类型的计数器:一种可以复位,一种无法复位。

电度表

对于部分电度表,针对每种电能类型(有功或无功电能),电度表均每秒提供一次下列测量值之一:

  • 绝对电能:接收电能与传出电能之和。电能累计模式为绝对。

  • 带符号电能:接收电能与传出电能之差。电能累计模式为带符号。

视在电能 Es 始终采用正向计算。

选择电能计算方法

确定计算方法选择需要的信息:

  • 断路器各极之间或电气设备某个项目的各电缆之间的电能绝对值与设备的维护相关。

  • 传出电能或接收电能的带符号电能值用于计算设备某个项目的经济成本。

默认情况下,控制单元配置为绝对电能累计模式。

使用下列任何方法选择电能计算模式:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 测量值 > E 计算

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

复位电度表

电度表复位如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 测量值 > 电能 > 复位计数器

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

  • 利用通讯网络通过写入复位命令(受密码保护)。

  • IFE/EIFE 网页上

所有可复位电度表均被复位。

复位电度表可生成下列事件:

代码

用户消息

历史记录

严重性

0x0F18 (3864)

复位电能计数器

测量

预设电度表

所有可复位电度表均可使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)单独预设。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?