Mesure de l'énergie

Présentation

L'unité de contrôle calcule les différents types d'énergie en utilisant des compteurs, et elle fournit les valeurs suivantes :

  • Energie active totale Ep, énergie active fournie (vers la charge) Epfournie et énergie active reçue (depuis la charge) Epreçu

  • Energie réactive totale Eq, énergie réactive fournie (vers la charge) Eqfournie et énergie réactive reçue (depuis la charge) Eqreçu

  • Energie apparente totale Es

Les valeurs d'énergie sont calculées chaque seconde et affichées sous forme de consommation horaire. Elles sont stockées dans la mémoire non volatile à raison d'une fois par seconde.

Pour chaque compteur d'énergie, deux types de compteur sont disponibles : un compteur réinitialisable et un compteur non réinitialisable.

NOTE: Pour effectuer des mesures fiables de l'énergie dans la plage de courant, l'unité de contrôle doit être alimentée avec une alimentation externe 24 Vcc ou un module VPS.
NOTE: Les énergies par phase sont disponibles sous forme d'option. Elles sont calculées selon les mêmes principes que les énergies totales.

Principe de calcul des énergies

Par définition, l'énergie est l'intégration de la puissance en temps réel sur une période T. La période d'intégration T correspond à un nombre de cycles égal à la fréquence assignée.

Compteurs d'énergie partielle

Pour chaque type d’énergie, active ou réactive, un compteur d’énergie partielle reçue et un compteur d’énergie partielle fournie calculent l’énergie accumulée en s’incrémentant toutes les secondes :

  • Efournie(t) = Efournie(t - 1) + (Gfournie(t))/3600, où Gfournie = Ptot ou Qtot > 0

  • L'énergie reçue est toujours comptée en négatif.

    Ereçue(t) = Ereçue(t - 1) + (|Greçue(t)|)/3600, où Greçue = Ptot ou Qtot < 0

Pour chaque compteur d'énergie partielle et totale, deux types de compteur sont disponibles : un compteur réinitialisable et un compteur non réinitialisable.

Compteurs d'énergie

A partir des compteurs d’énergie partielle et pour chaque type d’énergie, active ou réactive, un compteur d’énergie fournit les mesures suivantes toutes les secondes :

  • Energie absolue, en effectuant la somme des énergies reçues et fournies. Le mode d’accumulation de l’énergie est absolu.

  • Energie signée, en calculant la différence entre les énergies reçues et fournies. Le mode d’accumulation de l’énergie est signé.

L’énergie apparente Es est toujours comptée positivement.

Choix du calcul de l’énergie

Le choix du calcul est déterminé par les informations recherchées :

  • La valeur absolue de l’énergie ayant traversé les pôles d’un disjoncteur ou les câbles d’une installation électrique est un paramètre pertinent pour la maintenance d’une installation.

  • Les valeurs signées de l’énergie fournie et de l’énergie reçue sont nécessaires au calcul du coût financier d’une installation.

Par défaut, le mode d’accumulation d’énergie absolue est paramétré.

Choisissez le mode de calcul de l'énergie en utilisant l'une des méthodes suivantes :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Mesures > Calcul E

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Réinitialisation des compteurs d’énergie

Les compteurs d'énergie peuvent être réinitialisés comme suit :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Mesures > Énergie > Réinit compteur

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans l'application Application EcoStruxure Power Device

  • En écrivant une commande de réinitialisation en utilisant le réseau de communication (protection par mot de passe).

  • Sur les pages Web IFE/EIFE

Tous les compteurs d'énergie réinitialisables sont remis à zéro.

La mise à zéro des compteurs d'énergie génère l'événement suivant :

Code

Message utilisateur

Historique

Sévérité

0x0F18 (3864)

Remise à 0 des compteurs d'énergie

Mesures

Faible

Préconfiguration des compteurs d’énergie

Tous les compteurs d'énergie réinitialisables peuvent être préconfigurés séparément, à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?