监测通讯线圈

简介

由于分闸或合闸操作数的原因,线圈会出现磨损。建议定期检查线圈,以确定是否必须更换线圈。为避免定期检查通讯线圈,通讯线圈达到建议的最大操作数的 80% 或 100% 时会生成事件。

MicroLogic X 控制单元监控以下通讯线圈:

  • 诊断 MN 欠压线圈(MN 诊断)。

  • 诊断和通讯 MX1 分闸线圈(MX1 诊断与通讯)。

  • 诊断和通讯 MX2 分闸线圈(MX2 诊断与通讯)。

  • 诊断和通讯 XF 合闸线圈(XF 诊断与通讯)。

注: MicroLogic X 控制单元不监测标准线圈。

工作原理

MicroLogic X 控制单元:

  • 检查是否存在线圈

  • 统计线圈执行的操作数

  • 计算每个线圈的磨损百分比

  • 在以下情况下生成事件:

    • 线圈达到建议最大操作数的 80%

    • 线圈达到建议最大操作数的 100%

  • 监测线圈内部电路的状态

有关建议操作数的更多信息,请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

复位计数器

注意
监控无效
更换通讯线圈后,将相应的操作计数器复位为零。
不遵守这些说明可能会导致操作数不正确。

通讯线圈计数器可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件复位或设置为零(受密码保护):

可以复位以下线圈计数器。

  • MN 诊断欠压线圈操作计数器

  • MX1 诊断与通讯分闸线圈操作计数器

  • MX2 诊断与通讯分闸线圈操作计数器

  • XF 诊断与通讯合闸线圈操作计数器

数据可用性

可以通过以下方式获取通讯线圈数据:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 维护 > 健康 > 执行器磨损

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

监控数据 MicroLogic X HMI EPC 软件 EPD 应用程序 通讯

磨损百分比

操作计数器

预定义事件

监测通讯线圈可生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1460 (5216)

无效的自检 - MX1 线圈

诊断

中等

0x1461 (5217)

未检测到 MX1 线圈

诊断

中等

0x1452 (5202)

MX1 线圈操作计数器高于报警阈值

诊断

中等

0x1453 (5203)

MX1 线圈已达到最大运行次数

诊断

0x1468 (5224)

无效的自检 - MX2 线圈

诊断

中等

0x1469 (5225)

未检测到 MX2 线圈

诊断

中等

0x1458 (5208)

MX2 线圈操作计数器高于报警阈值

诊断

中等

0x1459 (5209)

MX2 线圈已达到最大运行次数

诊断

0x1464 (5220)

无效的自检 - MN 欠压线圈

诊断

中等

0x1465 (5221)

未检测到 MN 欠压线圈

诊断

中等

0x1456 (5206)

MN 欠压线圈操作计数器高于报警阈值

诊断

中等

0x1457 (5207)

MN 欠压线圈已达到最大运行次数

诊断

0x1466 (5222)

MN 欠压线圈上电压丢失

诊断

中等

0x1467 (5223)

MN 欠压线圈上通讯丢失

诊断

中等

0x1462 (5218)

无效的自检 - XF 线圈

诊断

中等

0x1463 (5219)

未检测到 XF 线圈

诊断

中等

0x1454 (5203)

XF 线圈操作计数器高于报警阈值

诊断

中等

0x1455 (5205)

XF 线圈已达到最大运行次数

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1460 (5216)

无效的自检 - MX1 线圈

计划更换 MX1 线圈。

0x1461 (5217)

未检测到 MX1 线圈

检查 MX1 线圈的连接。

0x1452 (5202)

MX1 线圈操作计数器高于报警阈值

计划更换 MX1 线圈。

0x1453 (5203)

MX1 线圈已达到最大运行次数

更换 MX1 线圈。

0x1468 (5224)

无效的自检 - MX2 线圈

更换 MX2 线圈。

0x1469 (5225)

未检测到 MX2 线圈

检查 MX2 线圈的连接。

0x1458 (5208)

MX2 线圈操作计数器高于报警阈值

计划更换 MX2 线圈。

0x1459 (5209)

MX2 线圈已达到最大运行次数

更换 MX2 线圈。

0x1464 (5220)

无效的自检 - MN 欠压线圈

计划更换 MN 欠压线圈。

0x1465 (5221)

未检测到 MN 欠压线圈

检查 MN 欠压线圈的连接。

0x1456 (5206)

MN 欠压线圈操作计数器高于报警阈值

计划更换 MN 欠压线圈。

0x1457 (5207)

MN 欠压线圈已达到最大运行次数

更换 MN 欠压线圈。

0x1466 (5222)

MN 欠压线圈上电压丢失

检查控制电压。

0x1467 (5223)

MN 欠压线圈上通讯丢失

检查 MN 欠压线圈的内部连接。

0x1462 (5218)

无效的自检 - XF 线圈

计划更换 XF 线圈。

0x1463 (5219)

未检测到 XF 线圈

检查 XF 线圈的连接。

0x1454 (5204)

XF 线圈操作计数器高于报警阈值

计划更换 XF 线圈。

0x1455 (5205)

XF 线圈已达到最大运行次数

更换 XF 线圈。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?