Supervisión de las bobinas comunicantes

Presentación

Las bobinas sufren desgaste debido al número de operaciones de apertura o cierre. Se recomienda revisarlas periódicamente para decidir si se deben cambiar o no. Para evitar tener que inspeccionar las bobinas comunicantes regularmente, se generan eventos cuando estas alcanzan el 80 % o el 100 % del número máximo recomendado de operaciones.

La unidad de control MicroLogic X supervisa las siguientes bobinas comunicantes:

  • La bobina de disparo por falta de tensión MN de diagnóstico (diagnóstico MN).

  • La botina de apertura comunicante y de diagnóstico MX1 (comunicante y de diagnóstico MX1).

  • La botina de apertura comunicante y de diagnóstico MX2 (comunicante y de diagnóstico MX2).

  • La bobina de cierre comunicante y de diagnóstico XF (comunicante y de diagnóstico XF).

NOTA: La unidad de control MicroLogic X no supervisa las bobinas estándar.

Principio de funcionamiento

La unidad de control MicroLogic X:

  • Comprueba la presencia de las bobinas

  • Cuenta el número de operaciones realizadas por la bobina

  • Calcula el porcentaje de desgaste de cada bobina

  • Genera un evento cuando:

    • La bobina alcanza el 80% del número máximo de operaciones recomendado

    • La bobina alcanza el 100 % del número máximo de operaciones recomendado

  • Supervisa el estado del circuito interno de la bobina

Para obtener más información sobre el número de operaciones recomendado, consulte DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento.

Restablecimiento de los contadores

AVISO
supervisión no válida
Después de sustituir una bobina comunicante, restablezca el contador de operaciones correspondiente a cero.
Si no se siguen estas instrucciones, el recuento de operaciones será incorrecto.

Los contadores de las bobinas comunicantes pueden restablecerse o ajustarse a cero con el software EcoStruxure Power Commission (protegido por contraseña).

Se pueden restablecer los siguientes contadores de bobina.

  • Contador de operaciones de bobina de disparo por infratensión MN de diagnóstico

  • Contador de operaciones de bobina de apertura MX1 de diagnóstico y comunicante

  • Contador de operaciones de bobina de apertura MX2 de diagnóstico y comunicante

  • Contador de operaciones de bobina de cierre XF de diagnóstico y comunicante

Disponibilidad de los datos

Se puede acceder a los datos de las bobinas comunicantes tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en: Inicio > Mantenimiento > Estado > Desgaste de los actuadores

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Datos de supervisión HMI de MicroLogic X El software EPC Aplicación EPD Comunicación

Desgaste porcentual

No

No

Contadores de funcionamiento

No

No

No

Eventos predefinidos

La supervisión de las bobinas comunicantes genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1460 (5216)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo MX1

Diagnóstico

Media

0x1461 (5217)

No se ha detectado la bobina de disparo MX1

Diagnóstico

Media

0x1452 (5202)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo MX1 está por encima del umbral de alarma

Diagnóstico

Media

0x1453 (5203)

La bobina de disparo MX1 ha alcanzado el número máximo de operaciones

Diagnóstico

Alta

0x1468 (5224)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo MX2

Diagnóstico

Media

0x1469 (5225)

No se ha detectado la bobina de disparo MX2

Diagnóstico

Media

0x1458 (5208)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo MX2 está por encima del umbral de alarma

Diagnóstico

Media

0x1459 (5209)

La bobina de disparo MX2 ha alcanzado el número máximo de operaciones

Diagnóstico

Alta

0x1464 (5220)

Fallo de orden de apertura de MN

Diagnóstico

Media

0x1465 (5221)

Bobina de disparo de infratensión MN no detectada

Diagnóstico

Media

0x1456 (5206)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo por infratensión MN está por encima del umbral de alarma

Diagnóstico

Media

0x1457 (5207)

La bobina de disparo por infratensión MN ha alcanzado el número máximo de operaciones

Diagnóstico

Alta

0x1466 (5222)

Caída de tensión en bobina de disparo de infratensión MN

Diagnóstico

Media

0x1467 (5223)

Perdida de com. sobre la bobina de apertura MN

Diagnóstico

Media

0x1462 (5218)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo XF

Diagnóstico

Media

0x1463 (5219)

No se ha detectado la bobina de disparo XF

Diagnóstico

Media

0x1454 (5203)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo XF está por encima del umbral de alarma

Diagnóstico

Media

0x1455 (5205)

La bobina de disparo XF ha alcanzado el número máximo de operaciones

Diagnóstico

Alta

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x1460 (5216)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo MX1

Prevea la sustitución de la bobina MX1.

0x1461 (5217)

No se ha detectado la bobina de disparo MX1

Compruebe la conexión de la bobina de disparo MX1.

0x1452 (5202)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo MX1 está por encima del umbral de alarma

Prevea la sustitución de la bobina MX1.

0x1453 (5203)

La bobina de disparo MX1 ha alcanzado el número máximo de operaciones

Sustituya la bobina MX1.

0x1468 (5224)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo MX2

Sustituya la bobina MX2.

0x1469 (5225)

No se ha detectado la bobina de disparo MX2

Compruebe la conexión de la bobina de disparo MX2.

0x1458 (5208)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo MX2 está por encima del umbral de alarma

Prevea la sustitución de la bobina MX2.

0x1459 (5209)

La bobina de disparo MX2 ha alcanzado el número máximo de operaciones

Sustituya la bobina MX2.

0x1464 (5220)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo por infratensión MN

Planifique la sustitución de la bobina de disparo por infratensión MN.

0x1465 (5221)

Bobina de disparo por infratensión MN no detectada

Compruebe la conexión de la bobina de disparo por infratensión MN.

0x1456 (5206)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo por infratensión MN está por encima del umbral de alarma

Planifique la sustitución de la bobina de disparo por infratensión MN.

0x1457 (5207)

La bobina de disparo por infratensión MN ha alcanzado el número máximo de operaciones

Sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

0x1466 (5222)

Caída de tensión en la bobina de disparo por infratensión MN

Compruebe la tensión de control.

0x1467 (5223)

Pérdida de comunicación en la bobina de disparo por infratensión MN

Compruebe la conexión interna de la bobina de disparo de infratensión MN.

0x1462 (5218)

Comprobación automática no válida: bobina de disparo XF

Prevea la sustitución de la bobina XF.

0x1463 (5219)

No se ha detectado la bobina de disparo XF

Compruebe la conexión de la bobina de disparo XF.

0x1454 (5204)

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo XF está por encima del umbral de alarma

Prevea la sustitución de la bobina XF.

0x1455 (5205)

La bobina de disparo XF ha alcanzado el número máximo de operaciones

Sustituya la bobina XF.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?