网络设置

简介

下列设置与本地网络的特性有关。它们用于 MicroLogic X 控制单元的测量功能。这些设置对保护无任何影响。

额定线电压

可用设置包括:208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V / 660 V / 690 V / 1,000 V。

默认 = 400 V。

额定电压的设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 配置 > 网络 > 标称电压

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

额定频率

可用设置为:

  • 50 Hz

  • 60 Hz

额定频率的设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 配置 > 网络 > 标称频率

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

更改了额定频率设置后,必须重启 MicroLogic X 控制单元,才能使新设置生效。

通过以下其中一种方式重启 MicroLogic X 控制单元:

  • 关闭 MicroLogic X 控制单元的电源,然后再打开电源。

  • 单击 EcoStruxure Power Commission 软件启动固件升级页上的重启模块按钮。

VT 比率

VT 比率指电压互感器 (VT) 测量的初级与次级额定电压之比。

初级电压 (VT in) 值的范围为 100–1,250,以 1 为增量(出厂设置:690)。

次级电压 (VT out) 值的范围为 100–690,以 1 为增量(出厂设置:690)。

初级电压和次级电压的设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 配置 > 网络 > VT 比率

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?