Paramètres du réseau

Présentation

Les paramètres suivants sont liés aux caractéristiques du réseau local. Ils sont utilisés par des fonctions de mesure de l'unité de contrôle MicroLogic X. Ces paramètres n'ont aucun effet sur les protections.

Tension assignée entre phases

Principaux paramétrages disponibles : 208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V / 660 V / 690 V / 1000 V.

Par défaut = 400 V.

La tension assignée peut être définie comme suit :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Réseau > Tension nominale

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Fréquence assignée

Paramétrages disponibles :

  • 50 Hz

  • 60 Hz

La fréquence assignée peut être définie comme suit :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Réseau > Fréq. Nominale

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Après avoir modifié la fréquence assignée, vous devez redémarrer l'unité de contrôle MicroLogic X pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.

Redémarrez l'unité de contrôle MicroLogic X de l'une des manières suivantes :

  • Coupez l'alimentation de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rétablissez-la.

  • Cliquez sur le bouton Redémarrer le module dans la page Lancer la mise à niveau du micrologiciel du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Transfo de U

Ce paramètre correspond au rapport entre les tensions assignées primaire et secondaire mesurées par un transformateur de tension.

La plage de valeurs de la tension Primaire est comprise entre 100 et 1 250 par incréments de 1 (réglage d'usine : 690).

La plage de valeurs de la tension Secondaire est comprise entre 100 et 690 par incréments de 1 (réglage d'usine : 690).

Les tensions primaire et secondaire peuvent être définies comme suit :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Réseau > Transfo de U

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?