Configuración de la red

Presentación

Los siguientes ajustes están relacionados con las características de la red local. Estos ajustes los utilizan las funciones de medición de la unidad de control MicroLogic X. Estos ajustes no tienen ningún impacto en las protecciones.

Tensión nominal entre fases

Los ajustes disponibles son: 208 V/220 V/230 V/240 V/380 V/400 V/415 V/440 V/480 V/500 V/525 V/550 V/575 V/600 V/660 V/690 V/1.000 V.

Valor predeterminado = 400 V.

La tensión nominal se puede definir de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Red > Tensión nominal

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

Frecuencia nominal

Los ajustes disponibles son:

  • 50 Hz

  • 60 Hz

La frecuencia nominal se puede definir de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Red > Frecuencia nominal

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

Tras cambiar el ajuste de frecuencia nominal, la unidad de control MicroLogic X se debe reiniciar para que se aplique el nuevo ajuste.

Reinicie la unidad de control MicroLogic X de una de las siguientes maneras:

  • Desconecte la alimentación de la unidad de control MicroLogic X y conéctela de nuevo.

  • Haga clic en el botón Reiniciar módulo en la página Iniciar actualización del firmware del software EcoStruxure Power Commission.

Relación VT

La relación VT es la relación existente entre la tensión nominal primaria y la secundaria medidas por un transformador de tensión (VT).

El intervalo de valores para la tensión primaria (VT ent.) es de 100 a 1.250 en aumentos de 1 (ajuste de fábrica: 690).

El intervalo de valores para la tensión secundaria (VT sal.) es de 100 a 690 en aumentos de 1 (ajuste de fábrica: 690).

Las tensiones primaria y secundaria pueden definirse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Red > Relación VT

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?