MicroLogic X 控制单元:简介

IEC 和 UL 标准的 MicroLogic X 控制单元 - 概述

MasterPacT MTZ 断路器(带有 MicroLogic X 控制单元)可提供保护、测量、诊断、通讯和远程操作等功能。该控制单元可通过可选数字模块进行定制。

MicroLogic X 控制单元可实现本地或远程操作和监测 MasterPacT MTZ 断路器。

IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元包括:

  • MicroLogic 2.0 X

  • MicroLogic 5.0 X

  • MicroLogic 6.0 X

  • MicroLogic 7.0 X

UL 标准的 MicroLogic X 控制单元包括:

  • MicroLogic 3.0 X

  • MicroLogic 5.0 X

  • MicroLogic 6.0 X

惯例

除非像下面这样专门标示,否则本指南中的信息同时适用于 IEC 标准和 UL 标准:

  • 指示的信息 MicroLogic 5.0 X IECMicroLogic 6.0 X IEC 仅对IEC标准有效。

  • 指示的信息 MicroLogic 5.0 X ULMicroLogic 6.0 X UL 仅适用于UL标准。

在本指南中,电气相被描述为相 1相 2相 3,其中同时涉及 IEC 标准和 UL 标准,其对应关系如下:

IEC 标准

UL 标准

相 1

相 a

相 2

相 b

相 3

相 c

IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元产品系列

下表显示了 MasterPacT MTZ 断路器(带 IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元)提供的标准功能:

 

MicroLogic 2.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

MicroLogic 7.0 X

商业型号

LV847600

LV847602

LV847603

LV847604

长延时过流保护 (L)

短延时过流保护 (S)

瞬时过流保护 (I)

接地故障保护 (G)

接地漏电保护 (V)

中性线保护

双重设置

过流和脱扣原因指示器

区域选择联锁

脱扣日志

设置变更可追溯性

嵌入式功率计,1 类

嵌入式诊断

注: 商业型号打印在 MicroLogic X 控制器正面,还对标准(IEC 或 UL)进行了识别。

UL 标准的 MicroLogic X 控制单元产品系列

下表显示了 MasterPacT MTZ 断路器(带 UL 标准的 MicroLogic X 控制单元)提供的标准功能:

 

MicroLogic 3.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

商业型号

LV848815

LV847609

LV847608

长延时过流保护 (L)

短延时过流保护 (S)

瞬时过流保护 (I)

接地故障保护 (G)

接地漏电保护 (V)

中性线保护

双重设置

过流和脱扣原因指示器

区域选择联锁

脱扣日志

设置变更可追溯性

嵌入式功率计,1 类

嵌入式诊断

注: 商业型号打印在 MicroLogic X 控制器正面,还对标准(IEC 或 UL)进行了识别。

通讯

MicroLogic X 控制单元支持无线通讯和有线通讯,并可实现本地和远程通讯。

本地通讯包括:

网络通讯包括:

  • 通过 ULP 端口模块(可选)以接线连接到

    • Ethernet 通讯网络 Modbus TCP/IP 和/或IEC 61850 协议

    • 采用 Modbus-SL 协议的串行线路网络

MicroLogic X 中的控制单元 Smart Panels

MasterPacT 断路器(带) MicroLogic X 控制单元,与 Enerlin’X,可通过智能手机或PC简单而可靠地访问数据。

MicroLogic X 控制单元采用下列方法进行通讯:

  • Modbus TCP/IP 协议 Ethernet 通过 IFE 服务器或 IFEEIFE 接口

  • Modbus TCP/IP 和IEC 61850 协议 Ethernet 通过 IFEEIFE 接口

  • 通过实现的Modbus-SL协议 IFM 带引用的接口 LV434000 (IFM 带引用的接口 TRV00210 不兼容 MasterPacT MTZ 断路器)。

  • Bluetooth 低能耗或 NFC 用于无线连接到 EcoStruxure Power Device 应用

  • Mini USB 端口,用于连接:

    • 运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC

    • 运行的智能手机 EcoStruxure Power Device 应用 (USB OTG 连接)

  • A Panel ServerEthernet 连接互联网

下图说明 MicroLogic X 控制单元如何在数字系统范围内通讯:

Ethernet

USB

USB OTG 连接

A用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

B FDM128 Ethernet 用于 8 个设备的显示器

C IFE/EIFE 网页

D Panel Server

E EIFE 接口

F EcoStruxure Power Device 应用 通过 Bluetooth 低能耗或 NFC 无线通讯

G EcoStruxure Power Device 应用 通过 USB OTG 连接

H EcoStruxure Power Commission 软件

I Go2SE 登录页

J 用于的ULP端口模块 MasterPacT MTZ 断路器

注: FDM121 固件版本不低于或等于的显示器 004.000.009 兼容 MicroLogic X 控制单元。较早的固件版本需要更新才能兼容。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?