设置 IDMTL 过流保护

设置指南

IDMTL 过流保护 Digital Module 可用于改善由熔断器或独立继电器(如,中压继电器)提供的上游过流保护的保护级别,同时又不影响下游低压设备的保护级别。

熔断器和独立继电器提供的脱扣曲线通常不同于 MicroLogic X 长延时过流保护提供的标准脱扣曲线。设置指南中指出了可以如何使用 IDMTL 脱扣曲线来保持上游设备的更高保护级别。

使用 HVF 脱扣曲线的上游熔断器的保护级别

下图显示了可以如何使用 IDMTL HVF 曲线来节减标准长延时过流保护脱扣曲线,以便改善上游熔断器的保护级别。

上游熔断器脱扣曲线

使用标准长延时过流保护脱扣曲线的有所降低的保护级别

使用 IDMTL HVF 脱扣曲线时的脱扣曲线

建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:

设置

IDMTL 模式

ON

IDMTL 动作

脱扣

IDMTL 禁止

OFF

IDMTL Ir

1.0 x In(1)

IDMTL tr

1 秒(1)

IDMTL 曲线

HVF

IDMTL 复位时间类型

定时限

IDMTL 复位时间

0 秒

(1) 这里提供的设置与常用的高压熔断器一致。具体的设置因具体的应用情形而异,应加以核查。

建议为长延时过流保护使用以下设置:

  • Ir ≤ Iz 电缆

  • tr = 24 秒

注: 建议为短延时过流保护使用 I2t OFF。在使用 I2t ON 时,长延时保护的触发速度可能快于短延时保护。

使用 DT 脱扣曲线的上游继电器的保护级别

在没有 IDMTL 过流保护的情况下,当 MasterPact MTZ 断路器位于使用 DT 脱扣曲线的继电器下游时,可能必须要大幅减小长延时过流保护时间延迟 tr 或短延时过流保护时间延迟 tsd,以提高这两个设备之间的保护级别。这种减小可能会显著减少下游馈电设备的设置选项,在某些情况下,还可能导致下游保护失效。

下图显示了可以如何使用 IDMTL DT 曲线来节减标准长延时过流保护脱扣曲线,以便改善上游继电器的保护级别。

上游继电器脱扣曲线

使用标准长延时过流保护脱扣曲线的有所降低的保护级别

使用 IDMTL DT 脱扣曲线时的脱扣曲线

建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:

设置

IDMTL 模式

ON

IDMTL 动作

报警

IDMTL 禁止

OFF

IDMTL Ir

≤1.3 Iup

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tup -0.2 秒

IDMTL 曲线

DT

IDMTL 复位时间类型

与上游继电器的复位类型相同

IDMTL 复位时间

小于上游继电器的复位时间

使用 SITVIT 脱扣曲线的上游继电器的保护级别

与前一个示例一样,在没有 IDMTL 过流保护的情况下,当 MasterPact MTZ 断路器位于使用 SITVIT 脱扣曲线的继电器下游时,可能必须要大幅减小长延时过流保护时间延迟 tr 或短延时过流保护时间延迟 tsd,以提高这两个设备之间的保护级别。这种减小可能会显著减少下游馈电设备的设置选项,在某些情况下,还可能导致下游保护失效。

下图显示了可以如何使用 IDMTL SITVIT 曲线来节减标准长延时过流保护脱扣曲线,以便改善上游继电器的保护级别。

上游继电器脱扣曲线

使用标准长延时过流保护脱扣曲线的有所降低的保护级别

使用 IDMTL SITVIT 脱扣曲线时的脱扣曲线

建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:

设置

IDMTL 模式

ON

IDMTL 动作

脱扣

IDMTL 禁止

OFF

IDMTL Ir

≤1.3 Iup

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tup(6 x Iup 时)

IDMTL 曲线

SITVIT,与上游继电器的脱扣曲线相同

IDMTL 复位时间类型

与上游继电器的复位类型相同

IDMTL 复位时间

小于上游继电器的复位时间

注: 当计算的脱扣时间小于 tsd 时,IDMTL 过流保护脱扣时间被强制为短延时过流保护脱扣时间。建议将 IDMTL tr 设置为大于 tsd,以免在电流高于 IDMTL 时短延时过流保护与 Isd 过流保护之间相互竞赛。

EIT 脱扣曲线应用:卸载预警

此脱扣曲线的一个应用示例是,作为可调的卸载预警。

脱扣曲线

IDMTL EIT 预警曲线

建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:

设置

IDMTL 模式

ON

IDMTL 动作

报警

IDMTL 禁止

OFF

IDMTL Ir

0.9 Ir

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tr

IDMTL 曲线

EIT

IDMTL 复位时间类型

反时限

IDMTL 复位时间

10 秒

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?