Réglage de la protection IDMTL contre les surintensités

Recommandations de réglages

Le module numérique de protection IDMTL contre les surintensités peut être utilisé pour améliorer la sélectivité avec une protection de surintensité amont assurée par un fusible ou un relai autonome, par exemple un relai de tension moyenne, sans affecter la sélectivité par rapport aux équipements basse tension en aval.

Les fusibles et les relais autonomes fournissent souvent des courbes de déclenchement qui diffèrent de la courbe de déclenchement standard offerte par la protection de surintensité long retard MicroLogic X. Les recommandations de réglage donnent une idée de la manière dont les courbes de déclenchement IDMTL peuvent être utilisées pour maintenir une sélectivité optimale avec les équipements amont.

Sélectivité avec fusible amont via la courbe de déclenchement HVF

Le graphique suivant montre comment utiliser la courbe IDMTL HVF pour restreindre la courbe de déclenchement de la protection long retard standard contre les surintensités en vue d'améliorer la sélectivité avec un fusible en amont.

Courbe de déclenchement du fusible en amont

Sélectivité réduite avec la courbe standard de déclenchement de la protection de surintensité long retard

Courbe de déclenchement avec courbe IDMTL HVF

Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :

Paramètre

Valeur

Mode IDMTL

ON

Action IDMTL

Déclenchement

Inhibition IDMTL

OFF

IDMTL Ir

1,0 x In(1)

IDMTL tr

1 s(1)

Courbe IDMTL

HVF

Type de temps de réinitialisation IDMTL

Temps défini

Temps de réinitialisation IDMTL

0 s

(1) Le réglage proposé est cohérent avec les fusibles haute tension couramment utilisés. Ce paramètre doit être vérifié au cas par cas.

Les réglages suivants sont recommandés pour la protection long retard contre les surintensités :

  • Ir ≤ Iz câble

  • tr = 24 s

NOTE: I2t OFF est recommandé pour la protection de surintensité court retard. Avec I2t ON, la protection long retard risque de se déclencher plus vite que la protection court retard.

Sélectivité avec relai amont utilisant la courbe de déclenchement à temps défini (DT)

En l'absence de protection de surintensité IDMTL, lorsque le disjoncteur MasterPact MTZ est en aval d'un relai utilisant une courbe de déclenchement DT, il faudrait réduire drastiquement la temporisation de la protection de surintensité long retard tr ou court retard tsd pour améliorer la sélectivité entre les équipements. Cette réduction entraînerait une diminution significative des options de réglage des lignes d'alimentation aval et, dans certains cas, rendrait la sélectivité aval impossible.

Le graphique suivant montre comment utiliser la courbe IDMTL DT pour restreindre la courbe de déclenchement de la protection long retard standard contre les surintensités en vue d'améliorer la sélectivité avec un relai en amont.

Courbe de déclenchement du relai en amont

Sélectivité réduite avec la courbe standard de déclenchement de la protection de surintensité long retard

Courbe de déclenchement avec courbe IDMTL DT

Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :

Paramètre

Valeur

Mode IDMTL

ON

Action IDMTL

Alarme

Inhibition IDMTL

OFF

IDMTL Ir

≤ 1,3 Iup

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tup - 0,2 s

Courbe IDMTL

DT

Type de temps de réinitialisation IDMTL

Identique au type de réinitialisation du relai amont

Temps de réinitialisation IDMTL

Inférieur au temps de réinitialisation du relai amont

Sélectivité avec relai amont utilisant la courbe de déclenchement SIT ou VIT

Comme indiqué dans l'exemple précédent, en l'absence de protection de surintensité IDMTL, lorsque le disjoncteur MasterPact MTZ est en aval d'un relai utilisant une courbe de déclenchement SIT ou VIT, il faudrait réduire drastiquement la temporisation de la protection de surintensité long retard tr ou court retard tsd pour améliorer la sélectivité entre les équipements. Cette réduction entraînerait une diminution significative des options de réglage des lignes d'alimentation aval et, dans certains cas, rendrait la sélectivité aval impossible.

Le graphique suivant montre comment utiliser la courbe IDMTL SIT ou VIT pour restreindre la courbe de déclenchement de la protection long retard standard contre les surintensités en vue d'améliorer la sélectivité avec un relai en amont.

Courbe de déclenchement du relai en amont

Sélectivité réduite avec la courbe standard de déclenchement de la protection de surintensité long retard

Courbe de déclenchement avec courbe IDMTL SIT ou VIT

Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :

Paramètre

Valeur

Mode IDMTL

ON

Action IDMTL

Déclenchement

Inhibition IDMTL

OFF

IDMTL Ir

≤ 1,3 Iup

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tup @ 6 x Iup

Courbe IDMTL

SIT ou VIT, comme pour la courbe de déclenchement du relai amont

Type de temps de réinitialisation IDMTL

Identique au type de réinitialisation du relai amont

Temps de réinitialisation IDMTL

Inférieur au temps de réinitialisation du relai amont

NOTE: Lorsque le temps de déclenchement calculé est inférieur à tsd, le temps de déclenchement de la protection de surintensité IDMTL est forcé à la valeur du temps de déclenchement court retard. Il est recommandé de définir IDMTL tr supérieur à tsd pour éviter une concurrence entre les protections de surintensité court retard et IDMTL dans le cas de courants supérieurs à Isd.

Application de la courbe de déclenchement EIT : pré-alarme pour délestage

Cette courbe de déclenchement peut s'appliquer à une pré-alarme réglable en vue d'un délestage.

Courbe de déclenchement

Courbe de pré-alarme IDMTL EIT

Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :

Paramètre

Valeur

Mode IDMTL

ON

Action IDMTL

Alarme

Inhibition IDMTL

OFF

IDMTL Ir

0.9 Ir

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tr

Courbe IDMTL

EIT

Type de temps de réinitialisation IDMTL

Temps inverse

Temps de réinitialisation IDMTL

10 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?