Ajuste de la protección contra sobrecorriente IDMTL
Directrices de ajuste
El módulo digital de protección contra sobrecorriente IDMTL puede utilizarse para mejorar la selectividad con protección contra sobrecorriente aguas arriba proporcionada por un fusible o un relé independiente (por ejemplo, un relé de tensión media), sin afectar a la selectividad con aparatos de baja tensión aguas abajo.
Los fusibles y los relés independientes suelen ofrecer curvas de disparo diferentes de la curva de disparo estándar que ofrece la protección contra sobrecorriente de largo retardo MicroLogic X. Las directrices de ajuste indican cómo pueden utilizarse las curvas de disparo IDMTL para mantener una selectividad mejorada con aparatos aguas arriba.
Selectividad con fusible aguas arriba usando la curva de disparo HVF
El siguiente gráfico muestra cómo puede utilizarse la curva IDMTL HVF para acortar la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar para contribuir a mejorar la selectividad con un fusible aguas arriba.
Curva de disparo de fusible aguas arriba
Selectividad en peligro
con la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente
de largo retardo estándar
Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:
|
Ajuste |
Valor |
|---|---|
|
Modo IDMTL |
ON |
|
Acción IDMTL |
Disparo |
|
Inhibición de IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
1,0 x In(1) |
|
IDMTL tr |
1 s(1) |
|
Curva IDMTL |
HVF |
|
Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL |
Tiempo definido |
|
Tiempo de restablecimiento IDMTL |
0 s |
|
(1) El ajuste propuesto es coherente con los fusibles de alta tensión utilizados habitualmente. El ajuste debe comprobarse caso por caso. |
|
Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente de largo retardo:
-
Cable Ir ≤ Iz
-
tr = 24 s
Selectividad con relé aguas arriba usando la curva de disparo DT
Sin la protección contra sobrecorriente IDMTL, cuando el interruptor automático MasterPact MTZ está aguas abajo de un relé que utiliza una curva de disparo DT, sería necesario reducir drásticamente la temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo, tr, o la temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo, tsd, para mejorar la selectividad entre los aparatos. Esta reducción reduciría significativamente las opciones de ajuste de los alimentadores aguas abajo y, en algunos casos, haría imposible la selectividad aguas abajo.
El siguiente gráfico muestra cómo puede utilizarse la curva IDMTL DT para acortar la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar para contribuir a mejorar la selectividad con un relé aguas arriba.
Curva de disparo de relé aguas arriba
Selectividad en peligro
con la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente
de largo retardo estándar
Curva de disparo con curva de disparo IDMTL DT
Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:
|
Ajuste |
Valor |
|---|---|
|
Modo IDMTL |
ON |
|
Acción IDMTL |
Alarma |
|
Inhibición de IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
≤1,3 Iup |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tup -0,2 s |
|
Curva IDMTL |
DT |
|
Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL |
Igual que el tipo de restablecimiento del relé aguas arriba |
|
Tiempo de restablecimiento IDMTL |
Menor que el tiempo de restablecimiento del relé aguas arriba |
Selectividad con relé aguas arriba usando la curva de disparo SIT o VIT
Como en el ejemplo anterior, sin la protección contra sobrecorriente IDMTL, cuando el interruptor automático MasterPact MTZ está aguas abajo de un relé que utiliza una curva de disparo SIT o VIT, sería necesario reducir drásticamente la temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo, tr, o la temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo, tsd, para mejorar la selectividad entre los aparatos. Esta reducción reduciría significativamente las opciones de ajuste de los alimentadores aguas abajo y, en algunos casos, haría imposible la selectividad aguas abajo.
El siguiente gráfico muestra cómo puede utilizarse la curva de disparo IDMTL SIT o VIT para acortar la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar para contribuir a mejorar la selectividad con un relé aguas arriba.
Curva de disparo de relé aguas arriba
Selectividad en peligro
con la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente
de largo retardo estándar
Curva de disparo con curva de disparo IDMTL SIT o VIT
Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:
|
Ajuste |
Valor |
|---|---|
|
Modo IDMTL |
ON |
|
Acción IDMTL |
Disparo |
|
Inhibición de IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
≤1,3 Iup |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tup @ 6 x Iup |
|
Curva IDMTL |
SIT o VIT, igual que la curva de disparo del relé aguas arriba |
|
Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL |
Igual que el tipo de restablecimiento del relé aguas arriba |
|
Tiempo de restablecimiento IDMTL |
Menor que el tiempo de restablecimiento del relé aguas arriba |
Aplicación de la curva de disparo EIT: prealarma para deslastre de carga
Un ejemplo de la aplicación de esta curva de disparo es una alarma preajustable para el deslastre de carga.
Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:
|
Ajuste |
Valor |
|---|---|
|
Modo IDMTL |
ON |
|
Acción IDMTL |
Alarma |
|
Inhibición de IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
0,9 Ir |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tr |
|
Curva IDMTL |
EIT |
|
Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL |
Tiempo inverso |
|
Tiempo de restablecimiento IDMTL |
10 s |