Notifications d'événements

Présentation

Les événements de sévérité haute (notamment les déclenchements) et les événements de sévérité moyenne sont notifiés par une fenêtre contextuelle qui s'affiche sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

Les événements de déclenchement sont notifiés par un contact de signalisation de déclenchement sur défaut électrique standard SDE1 et un contact de signalisation de déclenchement sur défaut électrique en option SDE2.

De plus, les événements peuvent être configurés pour être notifiés :

  • Par module M2C en option.

  • Par module IO en option.

  • Par e-mail depuis l'interface Ethernet IFE ou EIFE.

Fenêtre contextuelle

Tous les événements de sévérité haute ou moyenne génèrent une fenêtre contextuelle qui s'affiche sur l'écran d'affichage de l'unité de contrôle MicroLogic X Messages contextuels relatifs aux événements :

  • Une fenêtre contextuelle rouge signale un déclenchement ou un événement de sévérité haute, qui requiert une action immédiate.

  • Une fenêtre contextuelle orange signale un événement de sévérité moyenne, et recommande une action.

Le tableau suivant présente les événements de sévérité moyenne (affichés dans une fenêtre contextuelle orange) qui sont en mode d'acquittement automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section traitant du mode d'acquittement automatique.

Code Evénement
0x03F5 (1013) Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)
0x6200 (25088) Dépassement seuil Ir (I > 105 % Ir)
0x050C (1292) Alarme Ig
0x050D (1293) Alarme IΔn
0x6321 (25377) Ordre de déclenchement Long Retard IDMTL
0x6310 (25360) Ordre déclenchement Min de U 1 phase
0x632A (25386) Ordre déclenchement Min de U 3 phases
0x6311 (25361) Ordre déclenchement Max de U 1 phase
0x632B (25387) Ordre déclenchement Max de U 3 phases
0x6315 (25365) Ordre de déclenchement sous-fréquence
0x6316 (25366) Ordre de déclenchement sur-fréquence
0x6214 (25108) Dépassement seuil Retour de puissance
0x6314 (25364) Ordre déclenchement Retour de puissance
0x6323 (25379) Ordre de déclen. seuil de courant directionnel aval
0x6324 (25380) Ordre de déclen. seuil de courant directionnel amont
0x6332 (25394) Ordre de déclenchement IDMT GF

Notifications M2C

Le logiciel EcoStruxure Power Commission peut être utilisé pour affecter à l'une des deux sorties M2C la notification d'un groupe constitué de huit événements ou alarmes maximum.

La sortie M2C reste active tant que l'un des événements qui lui ont été affectés est actif ou continu.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission active également l'état des sorties M2C à forcer.

Le forçage d'une sortie M2C génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x130B (4875)

Sortie M2C 1 forcée

Fonctionnement

Faible

0x130C (4876)

Sortie M2C 2 forcée

Fonctionnement

Faible

Actions recommandées

Le forçage d'une sortie M2C génère les événements suivants :

Code

Événement

Actions recommandées

0x130B (4875)

Sortie M2C 1 forcée

Annulez le forçage de la sortie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

0x130C (4876)

Sortie M2C 2 forcée

Annulez le forçage de la sortie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Notifications du module IO

Lorsqu'une sortie du module IO n'est pas affectée à une application prédéfinie, le logiciel EcoStruxure Power Commission peut être utilisé pour affecter la notification :

  • d'un événement unique,

  • d'un groupe constitué de huit événements ou alarmes au maximum.

Pour plus d'informations, consulter la documentation EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

Lorsque la sortie du module IO est affectée à un groupe d'alarmes, elle reste active tant que l'un des événements qui lui ont été affectés est actif ou continu. Le mode de fonctionnement de la sortie du module IO doit être configuré comme non verrouillé.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission active également l'état des sorties du module IO à forcer.

Reportez-vous à la section Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

Notification par e-mail

Les pages Web IFE ou EIFE permettent de sélectionner des événements à notifier par e-mail. Les notifications par e-mail ne sont pas configurées par défaut.

Pour plus d’information, reportez-vous au document pertinent :

  • Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ - Guide utilisateur

  • Enerlin'X IFE - Interface Ethernet pour un disjoncteur - Guide utilisateur

  • Enerlin'X IFE - Serveur de tableau Ethernet - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?