DOCA0102ES-12

Notificaciones de eventos

Presentación

Los eventos de gravedad alta (incluidos disparos) y los de gravedad media se notifican mediante una pantalla emergente en la unidad de control MicroLogic X.

Los eventos de disparo se notifican mediante el contacto de señalización de defecto eléctrico estándar SDE1 y el contacto de señalización de defecto eléctrico opcional SDE2.

Además, los eventos se pueden configurar para que se notifiquen de las siguientes maneras:

  • Por módulo opcional M2C.

  • Por módulo opcional IO.

  • Por correo electrónico desde IFE o interfaz Ethernet EIFE.

Pantalla emergente

Todos los eventos de gravedad alta y media generan una pantalla emergente en la pantalla de MicroLogic X Mensajes de eventos emergentes:

  • Una pantalla emergente roja indica un disparo o un evento de gravedad alta, que requieren atención inmediata.

  • Una pantalla emergente naranja indica un evento de gravedad media, que recomienda actuar.

En la siguiente tabla se presentan los eventos de gravedad media. Estos se muestran en una pantalla emergente de color naranja y cuentan con el modo de confirmación automática. Para obtener más información, consulte el modo de confirmación automática.

Código Evento
0x03F5 (1013) Ir prealar. (I > 90 % Ir)
0x6200 (25088) Ir inicio (I > 105 % Ir)
0x050C (1292) Alarma Ig
0x050D (1293) Alarma IΔn
0x6321 (25377) Operación de largo retardo IDMTL
0x6310 (25360) Orden disp. Min U en fase 1
0x632A (25386) Orden disp. Min U en fase 3
0x6311 (25361) Orden dip. Max U en fase 1
0x632B (25387) Orden dip. Max U en fase 3
0x6315 (25365) Operación de baja frecuencia
0x6316 (25366) Operación de alta frecuencia
0x6214 (25108) Umbral saturación de retorno de potencia
0x6314 (25364) Orden dip. Retorno de potencia
0x6323 (25379) Operación de sobrecorriente direccional directa
0x6324 (25380) Operación de sobrecorriente direccional inversa
0x6332 (25394) Funcionamiento IDMTG GF

Notificaciones de M2C

El software EcoStruxure Power Commission se puede usar para asignar la notificación de un grupo de hasta ocho eventos o alarmas a cualquiera de las dos salidas de M2C.

La salida de M2C permanece activada mientras uno de los eventos asignados a ella esté activo o retenido.

El software EcoStruxure Power Commission también permite forzar el estado de las salidas de M2C.

Al forzar una salida M2C se generan los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x130B (4875)

Salida 1 de M2C forzada

Funcionamiento

Baja

0x130C (4876)

Salida 2 de M2C forzada

Funcionamiento

Baja

Acciones recomendadas

Al forzar una salida M2C se generan los siguientes eventos:

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x130B (4875)

Salida 1 de M2C forzada

Desfuerce la salida con el software EcoStruxure Power Commission.

0x130C (4876)

Salida 2 de M2C forzada

Desfuerce la salida con el software EcoStruxure Power Commission.

Notificaciones del módulo IO

Cuando una salida del módulo IO no está asignada a una aplicación predefinida, el software EcoStruxure Power Commission se puede usar para asignar la notificación de:

  • Un solo evento.

  • Un grupo de hasta ocho eventos o alarmas.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Cuando la salida del módulo IO está asignada a un grupo de alarmas, la salida permanece activada mientras uno de los eventos asignados a ella esté activo o retenido. Se debe ajustar el modo de funcionamiento sin enclavamiento de la salida del módulo IO.

El software EcoStruxure Power Commission también permite forzar el estado de las salidas del módulo de IO.

Consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

Notificación por correo electrónico

Las páginas web de IFE o EIFE permiten seleccionar eventos para la notificación por correo electrónico. La notificación por correo electrónico no está configurada de manera predeterminada.

Para obtener más información, consulte el documento correspondiente:

  • Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario

  • Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario

  • Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.