事件通知

简介

高严重性事件(包括脱扣)和中等严重性事件通过 MicroLogic X 控制单元上的弹出式屏幕进行通知。

脱扣事件通过 SDE1 标准故障脱扣指示触点和 SDE2 选配故障脱扣指示触点进行通知。

此外,事件可配置为通过下列方式进行通知:

  • 带选配模块 M2C

  • 带选配模块 IO

  • 通过 IFEEIFE 以太网界面发出的电子邮件。

弹出式屏幕

所有高严重性事件和中等严重性事件均会在 MicroLogic X 显示屏 弹出式事件消息 上生成弹出式通知屏幕:

  • 红色弹出式屏幕指示脱扣或高严重性事件,需要立即注意。

  • 橙色弹出式屏幕指示中等严重性事件,建议采取措施。

下表介绍了橙色弹出屏幕中显示的支持自动确认模式的中等严重性事件。有关更多信息,请参阅自动确认模式

代码 事件
0x03F5 (1013) Ir 预警 (I > 90% Ir)
0x6200 (25088) Ir 启动 (I > 105% Ir)
0x050C (1292) Ig 报警
0x050D (1293) IΔn 报警
0x6321 (25377) IDMTL 长延时运行
0x6310 (25360) 单相欠压运行
0x632A (25386) 三相全部欠压运行
0x6311 (25361) 单相过压运行
0x632B (25387) 三相全部过压运行
0x6315 (25365) 欠频运行
0x6316 (25366) 过频运行
0x6214 (25108) 逆功率启动
0x6314 (25364) 逆功率运行
0x6323 (25379) 正向过流运行
0x6324 (25380) 反向过流运行
0x6332 (25394) IDMT GF 运行

M2C 通知

EcoStruxure Power Commission 软件可用于向两个 M2C 输出中的一个分配一组事件或报警(最多八个)的通知。

M2C 输出保持打开,并在指定的一个事件活动或保持时持续打开。

EcoStruxure Power Commission 软件也可实现对 M2C 输出的状态进行强制。

强制 M2C 输出可生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x130B (4875)

M2C 输出 1 已强制

工作

0x130C (4876)

M2C 输出 2 已强制

工作

建议操作

强制 M2C 输出可生成下列事件:

代码

事件

建议操作

0x130B (4875)

M2C 输出 1 已强制

使用 EcoStruxure Power Commission 软件取消对输出的强制。

0x130C (4876)

M2C 输出 2 已强制

使用 EcoStruxure Power Commission 软件取消对输出的强制。

IO 模块通知

IO 模块的输出未分配给预先定义的应用程序时,EcoStruxure Power Commission 可用于分配以下项的通知:

  • 单个事件。

  • 一组事件或报警(最多八个)。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

IO 模块输出分配给一组报警时,输出保持打开,并在指定的一个事件活动或保持时持续打开。IO 模块输出的运行模式必须设置为非锁存。

EcoStruxure Power Commission 软件也可实现对 IO 模块输出的状态进行强制。

请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

电子邮件通知

IFEEIFE 页面允许选择事件以通过电子邮件进行通知。电子邮件通知不是默认配置。

有关详细信息,请参阅相关文档

  • Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

  • Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?