Protection contre les défauts à la terre (G ou ANSI 50N-TD/51N)

Présentation

La protection terre fournit une protection contre les défauts de phase à terre, qui est plus délicate que la protection basée sur le courant de phase uniquement. Elle est généralement utilisée dans les systèmes TN-S, mais peut également l'être dans d'autres systèmes à la terre.

NOTE: La protection contre les défauts à la terre est également appelée protection terre.

La protection terre est basée soit sur la somme des courants des phases et du neutre, soit sur le signal fourni par un capteur externe, un transformateur de courant neutre externe (ENCT) ou un transformateur de courant pour la protection de terre (SGR) via le module MDGF.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Avec l'unité de contrôle MicroLogic X pour la norme CEI, lorsque vous utilisez la protection Source Ground Return (SGR) avec le module MDGF :
  • le paramètre du mode Ig en position OFF est interdit.
  • le paramètre de seuil Ig doit être ≤ 1 200 A.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Disponibilité

La protection terre est disponible sur :

  • Unités de contrôle MicroLogic 6.0 X pour norme IEC

  • Unités de contrôle MicroLogic 6.0 X pour norme UL

  • Disjoncteurs à 3 et 4 pôles

Des capteurs externes peuvent être utilisés :

  • Transformateur de courant neutre externe (ENCT) : mesure du courant sur le neutre. Pour plus d'informations sur l'installation de ENCT, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NHA14388.

  • Protection de terre SGR : inclut une protection terre et un capteur SGR installé autour de la connexion du point neutre du transformateur à la terre.

La protection terre est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

Principe de fonctionnement

Le courant de défaut de terre est calculé ou mesuré selon la configuration du disjoncteur, comme indiqué dans le tableau suivant.

Configuration du disjoncteur

Courant de défaut de terre Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P ou 4P + SGR

Ig = ISGR

Le seuil de protection terre Ig définit le niveau du courant de défaut à la terre auquel le disjoncteur se déclenche lorsqu'il atteint la temporisation de la protection terre tg.

La temporisation tg définit la durée pendant laquelle le disjoncteur porte un défaut de terre au sein de la plage des seuils de protection terre Ig.

La temporisation. tg peut être réglée sur :

  • Quatre valeurs de réglage avec I²t ON. Dans ce cas, la courbe de déclenchement est une courbe de temps inverse jusqu'à 2 x Ir, ce qui signifie que la temporisation diminue au fur et à mesure que le courant augmente. Au-dessus de 2 x Ir, la courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.

  • Cinq valeurs de réglage avec I²t OFF. Dans ce cas, la courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.

La protection terre est basée sur le courant efficace véritable des phases et du neutre, jusqu'à l'harmonique 15.

Pour se déclencher sur un défaut électrique intermittent, l'unité de contrôle accumule les courants intermittents dans la plage de déclenchement de défaut de terre qui ne durent pas assez longtemps pour provoquer un déclenchement. Cette accumulation entraîne des temps de déclenchement plus courts que ceux définis.

Configuration de la protection

La protection terre peut être activée ou désactivée.

Les paramètres de la protection contre les défauts à la terre sont :

  • Mode Ig : active (ON) ou désactive (OFF) la protection terre

  • Ig : seuil de la protection terre

  • tg : temporisation de la protection terre

  • I²t (tg) : courbe de protection terre (I²t ON ou I²t OFF)

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection > I défaut terre

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

La protection terre peut être dupliquée lorsque le double réglage est activé.

Paramètres de protection

Paramètre Ig pour MicroLogic 6.0 X IEC

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode Ig

ON/OFF

ON

Ig(1)

A

0,2-1 x In

10 A

0,2 x In

+/-10 %

(1) Pour In ≤ 400 A, la plage de réglage de Ig est comprise entre 0,3 et 1 x In (réglage d'usine : 0,3 x In)

Paramètre Ig pour MicroLogic 6.0 X UL

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode Ig

ON (toujours activé)

ON

Ig pour In ≤ 400 A

A

0,3-1 x In

0,1 x In

0,3 x In

+/-10 %

Ig pour 400 A < In ≤1200 A

A

0,2-1 x In

0,1 x In

0,2 x In

+/-10 %

Ig pour In > 1200 A

A

500-1200 A

500 A

+/-10 %

Paramètre tg pour MicroLogic 6.0 X IEC et UL

Paramètre

Unité

Valeur de réglage

tg avec I²t OFF

s

0

0,1

0,2

0,3

0,4

tg avec I²t ON

s

0,1

0,2

0,3

0,4

Temps de non-déclenchement

s

> 0,02

> 0,08

> 0,14

> 0,23

> 0,36

Temps maximum de coupure

s

< 0,08

< 0,14

< 0,20

< 0,32

< 0,50

La valeur de réglage par défaut de la temporisation tg est 0 s avec I²t OFF.

NOTE: Quand tg est réglé sur 0 s et que I²t passe à ON, la temporisation tg est automatiquement réglée sur 0,1.

Test de la protection

Testez le fonctionnement de la protection terre comme suit :

Etape

Action

1

Vérifiez que le disjoncteur est fermé et que l'unité de contrôle est alimentée (voyant prêt clignotant).

2

A l'aide d'un tournevis fin, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton de test (T) en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. Cette action est enregistrée comme un événement.

3

Le disjoncteur se déclenche. Un événement est généré.

4

Si le disjoncteur ne se déclenche pas, un événement est généré. Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Sélectivité logique (ZSI)

Les caractéristiques ZSI et le câblage externe de la fonction Zone Selective Interlocking sont décrits spécifiquement.

Si ZSI IN n'est pas réglé sur 1 (circuit ouvert entre les bornes Z3 et Z4), le temps maximum de coupure est de 0,08 s quelle que soit la valeur du paramètre tg.

Lorsque ZSI IN est défini sur 1 et connecté au ZSI OUT d'un appareil en aval (ou lorsque la fonction ZSI n'est pas utilisée et qu'il y a un cavalier entre les bornes Z3 et Z4), la temporisation tg est utilisée.

Le seuil Ig active ZSI OUT (bornes Z1 et Z2).

NOTE: Les disjoncteurs MasterPacT MTZ sont livrés avec un cavalier installé entre Z3 et Z4.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6403 (25603)

Déclenchement Ig

Déclenchement

Haute

0x641E (25630)

Déclenchement de test I∆n/Ig

Déclenchement

Haute

0x6203 (25091)

Dépassement seuil Ig

Protection

Faible

0x6303 (25347)

Ordre de déclenchement Ig

Protection

Moyenne

0x142A (5162)

Bouton de test I∆n/Ig actionné

Diagnostic

Faible

0x1413 (5139)

Echec du déclenchement du test I∆n/Ig

Diagnostic

Haute

0x142C (5164)

Protection Ig sur mode OFF

Diagnostic

Moyenne

0x142D (5165)

Fonction Ig inhibée pour raison de test

Diagnostic

Faible

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x6403 (25603)

Déclenchement Ig

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x641E (25630)

Déclenchement de test I∆n/Ig

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x1413 (5139)

Echec du déclenchement du test I∆n/Ig

Relancez le test. En cas de nouvel échec, remplacez l'unité de contrôle.

0x142D (5165)

Fonction Ig inhibée pour raison de test

Quittez l'état d'inhibition après le test.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?