Protección de defecto a tierra (G o ANSI 50N-TD/51N)

Presentación

La protección de defecto a tierra suministra protección contra defectos de fase a tierra, y es más sensible que la protección basada únicamente en la corriente de fase. Suele utilizarse en los sistemas TN-S, pero también puede utilizarse en otros sistemas de puesta a tierra.

NOTA: La protección de defecto a tierra también se denomina protección de fallo a tierra.

La protección de defecto a tierra se basa en la suma de la corriente en las fases y el neutro o en la señal proporcionada por un sensor externo, un transformador de corriente del neutro externo (ENCT) o un transformador de corriente para Source Ground Return (SGR) por medio del módulo MDGF.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Con unidad de control MicroLogic X para estándar IEC, al utilizar Source Ground Return (SGR) con el módulo MDGF:
  • No está permitido el ajuste del modo Ig en la posición ABIERTO.
  • La configuración de umbral Ig debe ser ≤1.200 A.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Disponibilidad

La protección de defecto a tierra está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic 6.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 6.0 X para la norma UL

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

Se pueden utilizar sensores externos:

  • Transformador externo de corriente de neutro (ENCT): medición de la corriente en el neutro. Para obtener información acerca de la instalación de ENCT, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA14388.

  • Protección Source Ground Return (SGR): incluye protección de defecto a tierra y un sensor SGR instalado alrededor de la conexión del neutro del transformador a tierra.

La protección de defecto a tierra se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

La corriente de defecto a tierra se calcula o se mide según la configuración del interruptor automático, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Configuración del interruptor automático

Corriente de defecto a tierra Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P o 4P + SGR

Ig = ISGR

El umbral de protección contra defecto a tierra Ig establece el nivel de corriente de defecto a tierra donde se dispara el interruptor automático al alcanzar la temporización tg de protección contra defecto a tierra.

La temporización tg establece el tiempo durante el que el interruptor automático tiene un defecto a tierra dentro del intervalo Ig del umbral de protección de defecto a tierra .

La temporización tg puede ajustarse en:

  • Cuatro valores de ajuste con I²t ON. En este caso, la curva de disparo es una curva de tiempo inverso hasta 2 x Ir, lo que significa que la temporización se reduce a medida que la corriente aumenta. Por encima de 2 x Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo definitiva con un tiempo de disparo constante.

  • Cinco valores de ajuste con I²t OFF. En este caso, la curva de disparo es una curva de tiempo definido con un tiempo de disparo constante.

La protección de defecto a tierra se basa en la corriente de valor eficaz verdadera de las fases y del neutro, hasta el armónico 15.

Para el disparo en caso de fallo eléctrico intermitente, la unidad de control acumula las corrientes intermitentes en el intervalo de disparo de defecto a tierra que no duren lo suficiente como para desencadenar un disparo. Esta acumulación origina tiempos de disparo más cortos que los establecidos.

Ajuste de la protección

La protección de defecto a tierra se puede activar o desactivar.

Los ajustes de protección de defecto a tierra son:

  • Modo Ig: activa (ON) o desactiva (OFF) la protección de defecto a tierra

  • Ig: umbral de protección contra defecto a tierra

  • tg: temporización de protección contra defecto a tierra

  • I²t (tg): curva de protección contra defecto a tierra (I²t ON o I²t OFF)

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > I def. a tierra

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

La protección de defecto a tierra puede duplicarse si se activa la configuración dual.

Ajustes de protección

Configuración de Ig para la norma IEC MicroLogic 6.0 X

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Precisión

Modo Ig

ON/OFF

ON

Ig(1)

A

0,2-1 × In

10 A

0,2 × In

+/– 10 %

(1) Para In ≤ 400 A, el intervalo de ajuste de Ig es 0,3-1 × In (ajuste de fábrica: 0,3 x In)

Configuración de Ig para la norma UL MicroLogic 6.0 X

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Precisión

Modo Ig

ON (siempre activado)

ON

Ig para In ≤ 400 A

A

0,3-1 x In

0,1 × In

0,3 x In

+/– 10 %

Ig para 400 A < In ≤ 1200 A

A

0,2-1 x In

0,1 x In

0,2 x In

+/– 10 %

Ig para In > 1200 A

A

500-1200 A

500 A

+/– 10 %

Configuración de tg para las normas IEC y UL MicroLogic 6.0 X

Ajuste

Unidad

Valor de ajuste

tg con I²t OFF

s

0

0,1

0,2

0,3

0,4

tg con I²t ON

s

0,1

0,2

0,3

0,4

Tiempo sin disparo

s

> 0,02

> 0,08

> 0,14

> 0,23

> 0,36

Tiempo máximo de corte

s

< 0,08

< 0,14

< 0,20

< 0,32

< 0,50

El valor de ajuste predeterminado de la temporización tg es 0 s con I²t OFF.

NOTA: Cuando tg se ajusta en 0 s y I²t se cambia a ON, la temporización tg se ajusta automáticamente en 0,1.

Prueba de la protección

Para probar el funcionamiento de la protección de defecto a tierra, siga estos pasos:

Paso

Acción

1

Compruebe que el interruptor automático esté cerrado y que la unidad de control reciba alimentación (el indicador LED Ready parpadea).

2

Utilice un destornillador fino para empujar brevemente (< 1 s) el botón de prueba (T) en la cara frontal de la unidad de control MicroLogic X. Esta acción se registra como un evento.

3

El interruptor automático se dispara. Se genera un evento.

4

Si el interruptor automático no se dispara, se genera un evento. Póngase en contacto con su representante de servicios de Schneider Electric.

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

Las características de ZSI y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona se describen de manera específica.

Si ZSI IN no se establece en 1 (circuito abierto entre los terminales Z3 y Z4), el tiempo máximo de corte será de 0,08 s con independencia del valor de ajuste de tg.

Si ZSI IN se establece en 1 y se conecta a la toma ZSI OUT de un aparato aguas abajo (o si no se utiliza la función ZSI y existe un puente entre los terminales Z3 y Z4), se utilizará la temporización tg.

El umbral Ig activa ZSI OUT (terminales Z1 y Z2).

NOTA: Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ se suministran con un puente instalado entre Z3 y Z4.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6403 (25603)

Disparo Ig

Disparo

Alta

0x641E (25630)

Disparo pr. I∆n/Ig

Disparo

Alta

0x6203 (25091)

Inicio Ig

Protección

Baja

0x6303 (25347)

Funcionamiento Ig

Protección

Media

0x142A (5162)

Botón prueba I∆n/Ig puls.

Diagnóstico

Baja

0x1413 (5139)

Fallo disp. pr. I∆n/Ig

Diagnóstico

Alta

0x142C (5164)

La protección Ig está establecida en modo desactivado

Diagnóstico

Media

0x142D (5165)

Función Ig inhibida para pruebas

Diagnóstico

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6403 (25603)

Disparo Ig

Reinicie el aparato o utilice el asistente de restauración de la alimentación de EcoStruxure Power Device.

0x641E (25630)

Disparo pr. I∆n/Ig

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x1413 (5139)

Fallo disp. pr. I∆n/Ig

Reinicie la prueba. Si falla de nuevo, sustituya la unidad de control.

0x142D (5165)

Función Ig inhibida para las pruebas

Salga del estado de inhibición después de la prueba.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?