IEC 61850 pour MasterPacT MTZ

Présentation

IEC 61850 est une norme qui s'applique aux réseaux et systèmes de communication dans les sous-stations. Basée sur le protocole Ethernet, elle normalise les méthodes de communication pour prendre en charge des systèmes intégrés composés de dispositifs électroniques intelligents (IED - Intelligent Electronic Devices) auto-descriptifs multifournisseurs interconnectés en réseau pour assurer des fonctions de protection, contrôle, mesure et surveillance en temps réel. La norme IEC 61850 est largement utilisée dans les applications critiques telles que la distribution de carburant ou les datacenters.

Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ fournit les données suivantes relatives aux disjoncteurs MasterPacT MTZ sur un réseau Ethernet en conformité avec le protocole de communication IEC 61850 MMS (Manufacturing Message Specification) :

  • Mesure d'énergie de classe 1

  • Mesures électriques

  • Etat

  • Contrôle

Le protocole de communication 61850 MMS permet d'intégrer des disjoncteurs basse tension dans des installations moyenne tension sans ajouter de passerelle supplémentaire.

Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0162•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Guide de communication IEC 61850.

Prérequis

Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ est un Digital Module optionnel qui peut être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ est compatible avec :

Définition d'un IED MasterPacT MTZ

Un IED (dispositif électronique intelligent) MasterPacT MTZ se compose des éléments suivants :

  • Un disjoncteur MasterPacT MTZ1 MTZ2 ou MTZ3

  • Une unité de contrôle MicroLogic X avec Digital Module 61850 pour MasterPacT MTZ installé

  • Une interface Ethernet IFE ou EIFE

  • Un ou deux modules IO (facultatifs)

Disponibilité des données

Les données transférées par communication IEC 61850 sont disponibles sur un contrôleur distant via les interfaces de communication suivantes :

  • Interface Ethernet IFE

  • Interface Ethernet EIFE

Le tableau suivant indique la version minimale du micrologiciel de l'interface de communication dont le Digital Module a besoin pour fonctionner :

Interface de communication

Référence

Version minimale de micrologiciel requise

Interface Ethernet IFE

LV434001

004.001.000

Interface Ethernet EIFE

004.001.000

Caractéristiques

Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ prend en charge la norme IEC 61850 Edition 2 et fournit les noeuds logiques suivants :

Nœud logique

Description

CSWI

Contrôleur de commutation. Utilisé pour contrôleur les disjoncteurs.

GGIO

Module IO de traitement générique. Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module IO, voir Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

LLNO

Noeud logique zéro. Contient les données concernant l'équipement électronique intelligent (IED) associé.

LPHD

Équipement physique. Contient les informations relatives à l'équipement physique.

MHAI

Harmoniques. Valeurs d'harmoniques telles que THD.

MMTR

Mesures. Valeurs intégrées (énergie) destinées principalement à la facturation.

MMXU

Mesures. Contient les valeurs totales et par phase de courant, tension et puissance à des fins opérationnelles.

PTOC

Protection retard contre les surintensités.

PIOC

Protection instantanée contre les surintensités.

PTOV

Protection contre les surtensions.

PTUV

Protection contre les sous-tensions.

PDOP

Protection contre la puissance déwattée.

PTRC

Condition de déclenchement des protections.

XCBR

Disjoncteur. Indique l'état du disjoncteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?