DOCA0102ZH-12

IEC 61850(对于 MasterPacT MTZ

简介

IEC 61850 是用于子站中的通讯网络和系统的标准。Ethernet 协议是一种标准化通讯方法,设计用于支持由多供应商自描述 IED(智能电子设备)组成的集成系统,这些自描述 IED 通过网络连接到一起以执行实时保护、控制、测量和监控功能。IEC 61850 在油气行业或数据中心等关键应用中有广泛的应用。

用于 MasterPacT MTZ Digital Module 的 IEC 61850 根据 IEC 61850 MMS(制造消息规范)通讯协议通过 Ethernet 网络提供 MasterPacT MTZ 断路器数据。

  • 1 类电能测量

  • 电气测量

  • 状态

  • 控制

IEC 61850 MMS 通讯协议有助于在无需使用额外网关的前提下将低压断路器集成到中压系统中。

有关更多信息,请参阅 DOCA0162•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南

前提条件

用于 MasterPacT MTZ Digital Module 的 IEC 61850 是可选的 Digital Module,可购买和安装于 MicroLogic X 控制单元上

用于 MasterPacT MTZ Digital Module 的 IEC 61850 兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 004.101.000 的 MicroLogic X 控制单元 较早的固件版本需要更新才能兼容

MasterPacT MTZ IED 定义

MasterPacT MTZ IED(智能电子设备)由以下部分组成:

  • 一个 MasterPacT MTZ1MTZ2MTZ3 断路器

  • 一个安装了 IEC 61850(用于 MasterPacT MTZ Digital Module)的 MicroLogic X 控制单元

  • 一个 IFEEIFE Ethernet 接口

  • 一个或两个 IO 模块(可选)

数据可用性

通过 IEC 61850 通讯产生的数据可以通过以下通讯接口传输到远程控制器上:

  • IFE Ethernet 接口

  • EIFE Ethernet 接口

下表显示了 Digital Module 运行所需的通讯接口固件的最低版本:

通讯接口

部件号

所需最低固件版本

IFE Ethernet 接口

LV434001

004.001.000

EIFE Ethernet 接口

004.001.000

特性

用于 MasterPacT MTZ Digital Module 的 IEC 61850 支持 IEC 61850 版本 2 标准并提供以下逻辑节点:

逻辑节点

描述

CSWI

开关控制器。用于控制断路器。

GGIO

通用过程 IO 模块。有关 IO 模块输入和输出的配置说明,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

LLNO

逻辑节点零。包含与相关 IED(智能电子设备)有关的信息。

LPHD

物理设备. 包含与物理设备相关的信息。

MHAI

谐波。包含谐波值,如 THD。

MMTR

计量。包含综合值(电能),主要用于计费目的。

MMXU

测量。包含每相的和总的电流、电压、功率流,用于运行目的。

PTOC

延时过流保护。

PIOC

瞬时过流保护。

PTOV

过压保护。

PTUV

欠压保护。

PDOP

逆功率保护。

PTRC

保护脱扣调节。

XCBR

断路器. 显示断路器的状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.