IEC 61850 para MasterPacT MTZ

Presentación

IEC 61850 es una norma para redes de comunicación y sistemas de subestaciones. Basada en el protocolo Ethernet, es un método de comunicación estandarizado, desarrollado para dar soporte a sistemas integrados compuestos por dispositivos electrónicos inteligentes (IED) autodescriptivos multifabricante conectados en red para realizar funciones de protección, control, medición y supervisión en tiempo real. IEC 61850 se utiliza con frecuencia en aplicaciones críticas, como plantas de petróleo y gas o centros de datos.

IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module proporciona los siguientes datos del interruptor automático MasterPacT MTZ mediante una red Ethernet de acuerdo con el protocolo de comunicación IEC 61850 MMS (Manufacturing Message Specification):

  • Medición de energía de clase 1

  • Mediciones eléctricas

  • Estado

  • Control

El protocolo de comunicación IEC 61850 MMS ayuda a integrar interruptores automáticos de baja tensión en instalaciones de media tensión sin necesidad de una puerta de enlace adicional.

Para obtener más información, consulte DOCA0162•• MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X  - Guía de comunicación IEC 61850.

Requisitos previos

IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module es un Digital Module opcional, que puede adquirirse e instalarse en una unidad de control MicroLogic X.

IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 004.101.000. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Definición de IED MasterPacT MTZ

El aparato electrónico inteligente (IED) MasterPacT MTZ está formado por:

  • Un interruptor automático MasterPacT MTZ1, MTZ2 o MTZ3

  • Una unidad de control MicroLogic X con IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module instalada

  • Una interfaz IFE o EIFE Ethernet

  • Uno o dos módulos IO (opcional)

Disponibilidad de los datos

Los datos mediante comunicación IEC 61850 están disponibles en un controlador remoto a través de las siguientes interfaces de comunicación:

  • Interfaz IFE Ethernet

  • Interfaz EIFE Ethernet

La siguiente tabla indica la versión mínima del firmware de las interfaces de comunicación necesaria para que Digital Module funcione:

Interfaz de comunicación

Número de referencia

Versión de firmware mínima necesaria

Interfaz IFE Ethernet

LV434001

004.001.000

Interfaz EIFE Ethernet

004.001.000

Características

IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module es compatible con la norma IEC 61850 Edición 2 y proporciona los siguientes nodos lógicos:

Nodo lógico

Descripción

CSWI

Controlador del interruptor. Se utiliza para controlar interruptores automáticos.

GGIO

Módulo IO de procesos genéricos. Para obtener información sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo IO, consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

LLNO

Cero de nodo lógico. Contiene los datos relacionados con el aparato electrónico inteligente (IED) asociado.

LPHD

Aparato físico. Contiene información relacionada con el aparato físico.

MHAI

Armónicos. Están formados por valores armónicos como THD.

MMTR

Medición. Está formada por los valores integrados (energía), sobre todo para facturación.

MMXU

Mediciones. Están formadas por el flujo de corriente, tensión y potencia por fase y total para operaciones.

PTOC

Protección contra sobrecorriente temporal.

PIOC

Protección contra sobrecorriente instantánea.

PTOV

Protección contra sobretensión.

PTUV

Protección contra infratensión.

PDOP

Protección contra potencia inversa.

PTRC

Condiciones del disparo de protección.

XCBR

Interruptor automático. Muestra el estado del interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?