Surveillance des déclencheurs voltmétriques communicants

Présentation

Les déclencheurs voltmétriques subissent une usure due au nombre d'opérations d'ouverture ou de fermeture. Il est recommandé de les vérifier à intervalles réguliers pour déterminer s'ils ont besoin d'être changés. Pour éviter une inspection régulière des déclencheurs voltmétriques communicants, des événements sont générés lorsqu'ils atteignent 80 % ou 100 % du nombre maximal d'opérations recommandé.

Les déclencheurs voltmétriques communicants suivants sont surveillés par l'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN à fonction diagnostic (MN diag).

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX1 à fonction diagnostic et communication (MX1 diag&com).

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX2 à fonction diagnostic et communication (MX2 diag&com).

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF à fonction diagnostic et communication (XF diag&com).

NOTE: Les déclencheurs voltmétriques standard ne sont pas surveillés par l'unité de contrôle MicroLogic X.

Principe de fonctionnement

L'unité de contrôle MicroLogic X :

  • vérifie la présence de déclencheurs voltmétriques

  • compte le nombre d'opérations effectuées par le déclencheur voltmétrique

  • calcule le pourcentage d'usure de chaque déclencheur voltmétrique

  • génère un événement lorsque :

    • le déclencheur voltmétrique atteint 80 % du nombre maximal d'opérations recommandées

    • le déclencheur voltmétrique atteint 100% du nombre maximal d'opérations recommandées

  • surveille l'état du circuit interne du déclencheur voltmétrique.

Pour plus d'informations sur le nombre recommandé d'opérations, consultez le document DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance.

Réinitialisation des compteurs

AVIS
surveillance incorrecte
Après le remplacement d'un déclencheur voltmétrique communicant, remettez le compteur d'opérations correspondant à zéro.
Le non-respect de ces instructions entraînera un comptage incorrect des opérations.

Les compteurs des déclencheurs voltmétriques communicants peuvent être réinitialisés ou mis à zéro à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe).

Les compteurs des déclencheurs voltmétriques suivants peuvent être réinitialisés.

  • Compteur d'opérations du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN diag

  • Compteur d'opérations du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX1 diag&com

  • Compteur d'opérations du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX2 diag&com

  • Compteur d'opérations du déclencheur voltmétrique de fermeture XF diag&com

Disponibilité des données

Les données des déclencheurs voltmétriques communicants sont disponibles :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans : Accueil > Maintenance > Etat > Usure des actionneurs

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Données de surveillance IHM MicroLogic X Logiciel EPC Application EPD Communication

Pourcentage d'usure

Oui

Non

Oui

Non

Compteurs d'opérations

Non

Oui

Non

Non

Evénements prédéfinis

La surveillance des déclencheurs voltmétriques communicants génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1460 (5216)

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MX1

Diagnostic

Moyenne

0x1461 (5217)

La bobine d'ouverture MX1 n'est plus détectée

Diagnostic

Moyenne

0x1452 (5202)

Le Nb d'opérations de la bobine MX1 est au dessus du seuil

Diagnostic

Moyenne

0x1453 (5203)

La bobine MX1 a atteint le nombre maxi d'opérations

Diagnostic

Haute

0x1468 (5224)

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MX2

Diagnostic

Moyenne

0x1469 (5225)

La bobine d'ouverture MX2 n'est plus détectée

Diagnostic

Moyenne

0x1458 (5208)

Le Nb d'opérations de la bobine MX2 est au dessus du seuil

Diagnostic

Moyenne

0x1459 (5209)

La bobine MX2 a atteint le nombre maxi d'opérations

Diagnostic

Haute

0x1464 (5220)

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MN

Diagnostic

Moyenne

0x1465 (5221)

La bobine d'ouverture MN n'est plus détectée

Diagnostic

Moyenne

0x1456 (5206)

Le Nb d'opérations de la bobine MN est au dessus du seuil

Diagnostic

Moyenne

0x1457 (5207)

La bobine MN a atteint le nombre maxi d'opérations

Diagnostic

Haute

0x1466 (5222)

Perte de tension sur la bobine d'ouverture MN

Diagnostic

Moyenne

0x1467 (5223)

Perte de communication sur la bobine d'ouverture MN

Diagnostic

Moyenne

0x1462 (5218)

Dysfonctionnement de la bobine de fermeture XF

Diagnostic

Moyenne

0x1463 (5219)

La bobine de fermeture XF n'est plus détectée

Diagnostic

Moyenne

0x1454 (5203)

Le Nb d'opérations de la bobine XF est au dessus du seuil

Diagnostic

Moyenne

0x1455 (5205)

La bobine XF a atteint le nombre maxi d'opérations

Diagnostic

Haute

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x1460 (5216)

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MX1

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX1.

0x1461 (5217)

La bobine d'ouverture MX1 n'est plus détectée

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique MX1.

0x1452 (5202)

Le Nb d'opérations de la bobine MX1 est au dessus du seuil

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX1.

0x1453 (5203)

La bobine MX1 a atteint le nombre maxi d'opérations

Remplacez le déclencheur voltmétrique MX1.

0x1468 (5224)

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MX2

Remplacez le déclencheur voltmétrique MX2.

0x1469 (5225)

La bobine d'ouverture MX2 n'est plus détectée

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique MX2.

0x1458 (5208)

Le Nb d'opérations de la bobine MX2 est au dessus du seuil

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX2.

0x1459 (5209)

La bobine MX2 a atteint le nombre maxi d'opérations

Remplacez le déclencheur voltmétrique MX2.

0x1464 (5220)

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MN

Prévoyez de remplacer le déclencheur à manque de tension MN.

0x1465 (5221)

La bobine d'ouverture MN n'est plus détectée

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

0x1456 (5206)

Le Nb d'opérations de la bobine MN est au dessus du seuil

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

0x1457 (5207)

La bobine MN a atteint le nombre maxi d'opérations

Remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

0x1466 (5222)

Perte de tension sur la bobine d'ouverture MN

Vérifiez la tension de commande.

0x1467 (5223)

Perte de communication sur la bobine d'ouverture MN

Vérifiez la connexion interne du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

0x1462 (5218)

Dysfonctionnement de la bobine de fermeture XF

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique XF.

0x1463 (5219)

La bobine de fermeture XF n'est plus détectée

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique XF.

0x1454 (5204)

Le Nb d'opérations de la bobine XF est au dessus du seuil

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique XF.

0x1455 (5205)

La bobine XF a atteint le nombre maxi d'opérations

Remplacez le déclencheur voltmétrique XF.

Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?