网络设置
简介
下列设置与本地网络的特性有关。它们用于 MicroLogic X 控制单元的测量功能。这些设置对保护无任何影响。
额定线电压
可用设置包括:208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V / 660 V / 690 V / 1,000 V。
默认 = 400 V。
额定电压的设置如下:
-
在 MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件
额定频率
可用设置为:
-
50 Hz
-
60 Hz
额定频率的设置如下:
-
在 MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件
更改了额定频率设置后,必须重启 MicroLogic X 控制单元,才能使新设置生效。
通过以下其中一种方式重启 MicroLogic X 控制单元:
-
关闭 MicroLogic X 控制单元的电源,然后再打开电源。
-
单击 EcoStruxure Power Commission 软件页上的按钮。
VT 比率
VT 比率指电压互感器 (VT) 测量的初级与次级额定电压之比。
初级电压 (VT in) 值的范围为 100–1,250,以 1 为增量(出厂设置:690)。
次级电压 (VT out) 值的范围为 100–690,以 1 为增量(出厂设置:690)。
初级电压和次级电压的设置如下:
-
在 MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件