Mesures en temps réel

Présentation

Les unités de contrôle MicroLogic X effectuent les tâches en temps réel suivantes :

  • Mesurer les courants suivants en temps réel et en valeur efficace :

    • Courant pour chaque phase et le neutre (si présent)

    • Courant de défaut de terre

    • Courant de fuite à la terre (MicroLogic 7.0 X)

  • Calculer en temps réel le courant moyen

  • Déterminer les valeurs maximum et minimum de ces grandeurs électriques

  • Mesurer en temps réel et en valeur efficace les tensions phase/phase et phase/neutre (si présent)

  • Calculer les grandeurs électriques associées à partir des valeurs efficaces des courants et des tensions :

    • Tension moyenne phase/phase et la tension moyenne phase/neutre (si présent)

    • Déséquilibres en courant

    • Déséquilibres en tension phase/phase et phase/neutre (si présent)

  • Calculer les grandeurs électriques associées à partir des exemples de courant et tension :

  • Afficher les indicateurs de fonctionnement : quadrant et type de charge

  • Déterminer les valeurs maximum et minimum de ces grandeurs électriques

  • Incrémenter en temps réel trois compteurs d’énergie (active, réactive, apparente) à partir des valeurs en temps réel des puissances totales

La méthode d'échantillonnage utilise les valeurs des courants et tensions harmoniques jusqu'au 15e ordre. Le processus suit la fréquence fondamentale et propose 40 échantillons par cycle fondamental.

Les valeurs des grandeurs électriques, mesurées ou calculées en temps réel, sont mises à jour toutes les secondes selon une fréquence nominale.

Paramétrage du type de système

Sur les disjoncteurs à 3 pôles, le paramétrage du type de système permet l'activation de :

  • ENCT (détecteur de courant neutre externe)

  • ENVT (prise de tension neutre externe)

Le type de système peut être réglé comme suit :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Mesures > Type de système.

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Mesure du courant neutre

Les disjoncteurs à 3 ou 4 pôles avec ENCT câblé et configuré mesurent le courant neutre :

  • Pour un disjoncteur tripolaire, le courant neutre se mesure en ajoutant un transformateur de courant sur le conducteur neutre pour les informations sur le transformateur. Pour plus d'informations, consultez le document MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

  • Pour un disjoncteur tétrapolaire, la mesure du courant de neutre est systématique.

La mesure du courant de neutre se fait de manière identique à celle des courants de phase.

Mesure du courant de défaut de terre

La mesure ou le calcul du courant de défaut de terre s'effectue de manière identique à celle des courants de phase, en fonction de la configuration du disjoncteur, comme indiqué dans le tableau suivant.

Configuration du disjoncteur

Courant de défaut de terre Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P ou 4P + SGR

Ig = ISGR

Mesure du courant de fuite à la terre (MicroLogic 7.0 X)

Le courant de fuite à la terre est mesuré par un cadre sommateur qui inclut les 3 phases ou les 3 phases et le neutre.

Mesure des tensions phase/neutre

Les disjoncteurs à 4 pôles ou à 3 pôles avec ENVT câblé et configuré mesurent les tensions phase/neutre (ou ligne/neutre) V1N, V2N et V3N :

  • Pour un déclencheur tripolaire, il est nécessaire de :

    • Raccorder le fil de ENVT au conducteur neutre

    • Déclarer ENVT dans le paramétrage du type de système

  • Pour les disjoncteurs tétrapolaires, la mesure des tensions phase/neutre est systématique.

La mesure des tensions phase/neutre est identique à celle des tensions phase/phase.

Calcul du courant moyen et de la tension moyenne

Les unités de contrôle MicroLogic X calculent :

  • le courant moyen Imoy, moyenne arithmétique des courants à 3 phases :

  • les tensions moyennes :

    • V moy phase/phase, moyenne arithmétique des 3 tensions phase/phase :

    • Vavg phase/neutre, moyenne arithmétique des 3 tensions phase/neutre (disjoncteurs quadripolaires ou tripolaires câblés et configurés avec l'ENVT) :

Mesure des déséquilibres de phase en courant et en tension

Les unités de contrôle MicroLogic X calculent les déséquilibres en courant pour chaque phase (3 valeurs) et le déséquilibre en courant maximal.

Le déséquilibre en courant est un pourcentage du courant moyen :

Les unités de contrôle MicroLogic X calculent :

  • Les déséquilibres en tension phase/phase pour chaque phase (3 valeurs) et la valeur maximum des 3 déséquilibres en tension phase/phase.

  • Les déséquilibres en tension phase/neutre (si présente) pour chaque phase (3 valeurs) et la valeur maximum des 3 déséquilibres en tension phase/neutre.

Le déséquilibre en tension est exprimé en pourcentage par rapport à la valeur moyenne de la grandeur électrique (Vavg) :

Valeurs maximales/minimales

L'unité de contrôle MicroLogic X détermine la valeur maximum (MAX) et minimum (MIN) atteinte par les grandeurs électriques suivantes pour la période allant de la dernière réinitialisation au moment présent :

  • Courant : courants phase et neutre, courants moyens et déséquilibres en courant

  • Tension : tensions phase/phase et phase/neutre, tensions moyennes et déséquilibres en tension

  • Puissance : puissance totale et puissance de phase (active, réactive et apparente)

  • Distorsion harmonique totale : taux de distorsion THD et THD-R en courant et en tension

  • Fréquence

  • Maximum du maximum de tous les courants de phase

  • Minimum du minimum de tous les courants de phase

  • Maximum du maximum des 3 déséquilibres en courant de phase

  • Maximum du maximum des 3 déséquilibres en tension phase/phase

  • Maximum du maximum des 3 déséquilibres en tension phase/neutre

Réinitialisation des valeurs maximum/minimum

Les valeurs maximum et minimum peuvent être réinitialisées comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans :

    • Accueil > Mesures > Courant

    • Accueil > Mesures > Tension

    • Accueil > Mesures > Puissance

    • Accueil > Mesures > Fréquence

    • Accueil > Mesures > Harmon. I

    • Accueil > Mesures > Harmon. V

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans l'application Application EcoStruxure Power Device

  • En envoyant une commande via le réseau de communication (protection par mot de passe).

  • Sur les pages Web IFE/EIFE

NOTE: Les facteurs de puissance maximum et minimum ainsi que le cos φ peuvent être uniquement réinitialisés :
  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • En envoyant une commande via le réseau de communication (protection par mot de passe).

  • Sur les pages Web IFE/EIFE

Toutes les valeurs maximum et minimum pour le groupe de grandeurs électriques sélectionnées sont réinitialisées.

La réinitialisation des valeurs maximum et minimum génère les événements suivants :

Code

Message utilisateur

Historique

Sévérité

0x0F12 (3858)

Courants min/max réinitialisés

Mesures

Faible

0x0F13 (3859)

Tensions min./max réinitialisées

Mesures

Faible

0x0F14 (3860)

Puissance min./max réinitialisée

Mesures

Faible

0x0F15 (3861)

Fréquence min/max réinitialisée

Mesures

Faible

0x0F16 (3862)

Harmoniques min/max réinitialisées

Mesures

Faible

0x0F17 (3863)

Facteur de puissance min/max réinitialisé

Mesures

Faible

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?