Configuración dual

Presentación

La función de configuración dual consta de dos juegos de parámetros para las funciones de protección siguientes, de acuerdo con el tipo de unidad de control MicroLogic X:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • Protección contra sobrecorriente instantánea

  • Protección de defecto a tierra

Se puede pasar de un juego a otro en ciertas condiciones de funcionamiento.

Una aplicación típica consiste en ajustar la protección contra cortocircuitos cuando el interruptor automático se puede alimentar de dos fuentes con corrientes de cortocircuito muy diferentes. Por ejemplo, el interruptor automático recibe alimentación de la red o de un generador.

Disponibilidad

La función de configuración dual está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

Principio de funcionamiento

De forma predeterminada, la función de configuración dual está desactivada.

La función de configuración dual se activa y se desactiva de una de las maneras siguientes:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > Config. dual > Config. dual

Cuando la función de configuración dual esté activada, use el software EcoStruxure Power Commission para configurar el modo de conmutación utilizado para cambiar entre la configuración del grupo A y la configuración del grupo B. Están disponibles los siguientes modos de conmutación:

  • HMI local: pantalla de MicroLogic X

  • Remoto: red de comunicación

  • IO - 1 cable: solo está disponible si hay un selector conectado a una entrada digital de un módulo IO

  • IO - 2 cables: solo está disponible si hay un selector conectado a entradas digitales de un módulo IO

El modo de conmutación configurado se muestra en la pantalla de MicroLogic X en Inicio > Protección > Config. dual > Modo conmutador.

Cuando la función de configuración dual está activada, hay dos juegos de parámetros de protección disponibles:

  • El juego A corresponde a los ajustes seleccionados actualmente.

  • El juego B es un segundo juego de parámetros de protección, que se puede ajustar tal como se describe en Ajuste de las protecciones.

La conmutación entre el juego A y el juego B depende del modo de conmutación definido en el software EcoStruxure Power Commission. Cambie entre juegos tal como se indica a continuación:

  • Módulo IO de 1 cable o 2 cables: utilizando el selector conectado a las entradas digitales del módulo IO

  • Local: en la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Mantenimiento > Cambiar a otro modo > Camb. a modo B.

  • Remoto: mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Sin un comando externo, los ajustes de Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig y tg son los del juego A.

Cuando se envía el comando externo Activar Configuración B, los ajustes Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig y tg cambian a los del conjunto B.

Cuando la función Configuración dual está activada, los ajustes de la pantalla se marcan como _A o _B.

Ajuste de los parámetros de protección

Los parámetros de protección del juego A se ajustan del modo siguiente:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Los parámetros de protección del juego B se ajustan del modo siguiente:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > Config. dual > Configuración

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Ajustes de la función

Función

Ajustes

Configuración de fábrica

Intervalo de ajuste

Tipo MicroLogic X

Configuración dual

Activar

NO

SÍ/NO

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Modo conmutador

HMI local

  • HMI local

  • Remoto

  • IO - 1 cable

  • IO - 2 cables

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Largo retardo en conjunto B

Ir

1 x In

Igual que el conjunto A

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tr

0,5 s

Igual que el conjunto A

Corto retardo en conjunto B

Isd

1,5 x Ir

Igual que el conjunto A

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tsd

0

Igual que el conjunto A

Instantáneo en conjunto B

Isd

1,5 x Ir

Igual que el conjunto A

MicroLogic 2.0 X

Instantáneo en conjunto B

Ii

1,5 x In

Igual que el conjunto A

MicroLogic 3.0 X

Instantáneo en conjunto B

Modo Ii

ON

Igual que el conjunto A

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Modo de disparo Ii

Norma

Igual que el conjunto A

Ii

2,0 x In

Igual que el conjunto A

Defecto a tierra en conjunto B

Modo Ig

ON

Igual que el conjunto A

MicroLogic 6.0 X para norma IEC

Ig

0,2 x In(1)

Igual que el conjunto A

tg

0

Igual que el conjunto A

Defecto a tierra en conjunto B

Ig para In ≤ 1200 A

0,2 x In(1)

Igual que el conjunto A

MicroLogic 6.0 X para norma UL

Ig para In > 1200 A

500 A

Igual que el conjunto A

tg

0

Igual que el conjunto A

(1) Para In ≤ 400 A, el ajuste de fábrica de Ig es 0,3 x In.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Suceso

Historial

Gravedad

0x1300 (4864)

Curva B activa

Protección

Baja

0x0D06 (3334)

Config incomp IO y UC: configuración dual o inhibición de cierre.

Configuración

Media

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x0D06 (3334)

Config incomp IO y UC: configuración dual o inhibición de cierre.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Error de configuración de doble ajuste:

    • Establezca el modo de conmutador en IO - 1 cable o IO - 2 cables.

    • Establezca el módulo IO con asignación de configuración doble.

  • Error de configuración de inhibir comando de cierre:

    • Establezca Permitir control mediante entrada digital al cerrar interruptor automático como activado.

    • Establezca el módulo IO con la asignación Habilitar/Inhibir orden de cierre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?