Supervisión del funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic X

Presentación

La unidad de control MicroLogic X realiza una serie de comprobaciones automáticas para supervisar:

  • El funcionamiento interno correcto

  • Comunicación inalámbrica

  • Los módulos ULP:

    • IO

    • Interfaz Ethernet IFE

    • Pantalla FDM121

  • La presencia y el estado de la batería interna

  • La presencia de la fuente de alimentación de 24 V CC

  • La presencia de los sensores de corriente internos

Principio de funcionamiento

El indicador LED Ready, el indicador LED de servicio y los indicadores LED de causa de disparo proporcionan información visual sobre el estado de la unidad de control MicroLogic X. La detección de un resultado no válido en las comprobaciones automáticas genera un evento (registrado en el historial de diagnóstico) que se puede clasificar como de gravedad alta, media o baja:

  • El evento de gravedad baja indica la detección de un resultado no válido que no tiene impacto operativo. Las funciones de protección estándar (LSI G/V) no se ven afectadas.

  • El evento de gravedad media indica la detección de un resultado no válido que tiene un impacto operativo menor. Las funciones de protección estándar (LSI G/V) no se ven afectadas. Se debe realizar una comprobación en el siguiente mantenimiento.

    • El indicador LED Ready parpadea

    • El indicador LED de servicio se ilumina en naranja si el evento requiere un mantenimiento no urgente.

    • Se apagan todos los indicadores LED de causa de disparo

    • Aparece una pantalla emergente naranja

  • El evento de gravedad alta indica la detección de un resultado no válido que tiene un impacto operativo grave. Las funciones de protección estándar (LSI G/V) pueden verse afectadas. La unidad de control debe sustituirse sin demora.

    • El indicador LED Ready está apagado

    • El indicador LED de servicio se ilumina en rojo si el evento requiere mantenimiento inmediato.

    • Se encienden todos los indicadores LED de causa de disparo

    • Aparece una pantalla emergente roja

Cuando la supervisión del funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic X detecta un resultado no válido de gravedad media o alta, se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Disponibilidad de los datos

Se puede acceder a los datos de supervisión tal como se muestra a continuación:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission para todas las gravedades

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG para las gravedades media y alta

Reinicio de la unidad de control MicroLogic X

Si la pantalla de la unidad de control MicroLogic X ya no muestra menús para las pantallas de protección, alarmas o mediciones, se recomienda reiniciar la unidad de control MicroLogic X. El reinicio se realiza con el software EcoStruxure Power Commission. No es necesario interrumpir el suministro de energía de la unidad de control MicroLogic X durante el reinicio. Los ajustes de la unidad de control MicroLogic X no se ven afectados por el reinicio. Las funciones de protección estándar permanecen activas durante el reinicio.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x142F (5167)

La última modificación de los ajustes de protección no se ha aplicado por completo

Diagnóstico

Media

0x140F (5135)

Configuración de protección no accesible 1

Diagnóstico

Media

0x1474 (5236)

Configuración de protección no accesible 2

Diagnóstico

Media

0x1475 (5237)

Configuración de protección no accesible 3

Diagnóstico

Media

0x1476 (5238)

Configuración de protección no accesible 4

Diagnóstico

Media

0x1407 (5127)

Comprobación automática de la unidad de control 1

Diagnóstico

Baja

0x1470 (5232)

Comprobación automática de la unidad de control 2

Diagnóstico

Baja

0x1471 (5233)

Comprobación automática de la unidad de control 3

Diagnóstico

Media

0x1472 (5234)

Comprobación automática de la unidad de control 4

Diagnóstico

Media

0x1473 (5235)

Comprobación automática de la unidad de control 5

Diagnóstico

Baja

0x1411 (5137)

Medición y protección opcional no válidas 1

Diagnóstico

Media

0x1478 (5240)

Medición y protección opcional no válidas 2

Diagnóstico

Baja

0x1479 (5241)

Medición y protección opcional no válidas 3

Diagnóstico

Media

0x147C (5244)

Comprobación automática de protección opcional no válida

Diagnóstico

Media

0x140A (5138)

Fallo de pantalla o comunicación inalámbrica 1

Diagnóstico

Baja

0x147B (5243)

Pantalla o comunicación inalámbrica no válida 3

Diagnóstico

Media

0x1436 (5174)

Fallo leve de la unidad de control corregido

Diagnóstico

Media

0x0D00 (3328)

Discrepancia crítica de módulos de hardware

Diagnóstico

Media

0x0D01 (3329)

Discrepancia crítica de módulos de firmware

Diagnóstico

Media

0x0D02 (3330)

Discrepancia de módulos de hardware no crítica

Diagnóstico

Media

0x0D03 (3331)

Discrepancia no crítica de módulos de firmware

Diagnóstico

Media

0x0D08 (3336)

Solucionar conflicto entre módulos

Diagnóstico

Media

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware en la unidad de control

Diagnóstico

Media

0x1412 (5138)

Comunicación NFC no válida 1

Diagnóstico

Media

0x1414 (5140)

Comunicación NFC no válida 2

Diagnóstico

Media

0x1415 (5141)

Comunicación NFC no válida 3

Diagnóstico

Media

0x1422 (5154)

Comunicación Bluetooth no válida

Diagnóstico

Media

0x1433 (5171)

Sustituye la batería interna

Diagnóstico

Media

0x1437 (5175)

Batería interna no detectada

Diagnóstico

Baja

0x0D0A (3338)

Configuración de fábrica de la unidad de control no válida 1

Diagnóstico

Media

0x0D0E (3342)

Discrepancia entre la pantalla y MicroLogic

Diagnóstico

Media

0x1306 (4870)

Presencia de una fuente de alimentación externa de 24 V

Diagnóstico

Baja

0x150F (5391)

Fallo de los sensores de suministro de corriente de alimentación (CPS) internos.

Diagnóstico

Alta

0x1510 (5392)

Fallo de funcionamiento de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna. Tsd forzado a 0.

Diagnóstico

Alta

0x1511 (5393)

Fallo de funcionamiento parcial de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS).

Diagnóstico

Media

0x1512 (5394)

Fallo de funcionamiento importante de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS).

Diagnóstico

Alta

0x1120 (4384)

Comunicación perdida con el módulo IO 1

Diagnóstico

Media

0x1121 (4385)

Comunicación perdida con el módulo IO 2

Diagnóstico

Media

0x1122 (4386)

Comunicación perdida con el módulo EIFE o IFE

Diagnóstico

Media

0x1123 (4387)

Pérdida de módulo IFM

Diagnóstico

Media

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x142F (5167)

La última modificación de la configuración de protección no se ha aplicado completamente

Aplique de nuevo la configuración de protección.

0x140F (5135)

Configuración de protección no accesible 1

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1474 (5236)

Configuración de protección no accesible 2

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1475 (5237)

Configuración de protección no accesible 3

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1476 (5238)

Configuración de protección no accesible 4

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1407 (5127)

Fallo leve de autoverificación de la unidad de control 1

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1470 (5232)

Fallo leve de autoverificación de la unidad de control 2

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1471 (5233)

Fallo leve de autoverificación de la unidad de control 3

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1472 (5234)

Fallo leve de autoverificación de la unidad de control 4

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1473 (5235)

Fallo leve de autoverificación de la unidad de control 5

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1411 (5137)

Fallo de medición y otra protección 1

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1478 (5240)

Fallo de medición y otra protección 2

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1479 (5241)

Fallo de medición y otra protección 3

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x147C (5244)

Fallo proteccion opcional

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x140A (5138)

Fallo de pantalla o comunicación inalámbrica 1

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica.

0x147B (5243)

Fallo de pantalla o comunicación inalámbrica 3

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica.

0x1436 (5174)

Fallo leve de la unidad de control corregido

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x0D00 (3328)

Discrepancia de módulos de hardware crítica

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware crítica con el menú Firmware del software EcoStruxure Power Commission. Sustituya el módulo.

0x0D01 (3329)

Discrepancia de módulos de firmware crítica

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Actualice el módulo.

0x0D02 (3330)

Discrepancia de módulos de hardware no crítica

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware no crítica con el menú Firmware del software EcoStruxure Power Commission. Prevea la sustitución del módulo.

0x0D03 (3331)

Discrepancia no crítica módulos firmware

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware no crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Prevea la sustitución del módulo.

0x0D08 (3336)

Conflicto de direcciones entre módulos

Si hay dos módulos IO instalados en el sistema, asegúrese de que uno esté configurado como IO 1 y el otro, como IO 2.

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware en la unidad de control

Compruebe la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. Si no es la más reciente, actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X.

0x1412 (5138)

Fallo de NFC 1

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica.

0x1414 (5140)

Fallo de NFC 2

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica.

0x1415 (5141)

Fallo de NFC 3

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica.

0x1422 (5154)

Fallo de Bluetooth

Prevea una sustitución de la pantalla incorporada.

0x1433 (5171)

Sustituya la batería interna

Sustituya la batería interna.

0x1437 (5175)

Batería no detectada

Instale la batería interna.

0x0D0A (3338)

Error de configuración de fábrica de la unidad de control

Compruebe y cargue de nuevo los parámetros de protección en la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission.

0x0D0E (3342)

Discrepancia entre la pantalla y MicroLogic

Sustituya la pantalla de MicroLogic.

0x1306 (4870)

Presencia de alimentación externa 24V

Compruebe la conexión de la fuente de alimentación de 24 V.

0x150F (5391)

Fallo de los sensores de suministro de corriente de alimentación (CPS) internos.

Sustituya el interruptor automático.

0x1510 (5392)

Fallo de funcionamiento de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna. Tsd forzado a 0.

Sustituya el interruptor automático.

0x1511 (5393)

Fallo de funcionamiento parcial de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS).

Planifique la sustitución del interruptor automático.

0x1512 (5394)

Fallo de funcionamiento importante de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS).

Sustituya el interruptor automático.

0x1120 (4384)

Pérdida de módulo IO1

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IO1. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x1121 (4385)

Pérdida de módulo IO2

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IO2. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x1122 (4386)

Comunicación perdida con el módulo EIFE o IFE

Compruebe la fuente de alimentación del módulo EIFE o IFE. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x1123 (4387)

Pérdida de módulo IFM

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IFM. Compruebe la conexión del cable ULP.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Sustitución de la pantalla

Es posible sustituir la pantalla. Sustituya siempre la pantalla por otra que se corresponda con el tipo de la unidad de control (MicroLogic X con comunicación inalámbrica o MicroLogic Xi sin comunicación inalámbrica).

Para obtener información sobre la sustitución de la pantalla, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • NHA49910: sustitución de la pantalla MicroLogic X (referencia comercial LV850054SP)

  • GDE66729: sustitución de la pantalla MicroLogic Xi (referencia comercial LV850054WWSP)

Si se sustituye la pantalla de una unidad de control MicroLogic X por una pantalla MicroLogic Xi (y viceversa), se genera el evento Discrepancia entre la pantalla y MicroLogic. Esta discrepancia no tiene efecto alguno sobre las protecciones que proporciona la unidad de control. La unidad de control funciona.

Sin embargo, el funcionamiento de la unidad de control tiene las siguientes limitaciones:

No se puede acceder a los demás menús, y no se puede actualizar el firmware de la unidad de control.

Sustitución de la batería interna

La batería interna de la unidad de control MicroLogic X puede sustituirse in situ cuando esté completamente descargada. La sustitución se puede llevar a cabo con el interruptor automático en posición abierta o cerrada y la unidad de control con alimentación. Debe realizarse una prueba de la batería interna inmediatamente después de sustituir la batería interna para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva batería.

Para obtener información acerca de la sustitución y la instalación de la batería interna, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA57283

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?