Surveillance du fonctionnement interne de l'unité de contrôle MicroLogic X
Présentation
L'unité de contrôle MicroLogic X effectue une série d'auto-tests pour surveiller :
-
Son bon fonctionnement interne
-
La communication sans fil
-
Les modules ULP :
-
Modules IO
-
Interface Ethernet IFE
-
Afficheur FDM121
-
-
La présence et l'état de la pile interne
-
La présence de l'alimentation 24 Vcc
-
La présence de capteurs d'alimentation internes
Principe de fonctionnement
Les voyants Ready, de service et de cause de déclenchement donnent des informations visuelles sur l'état de santé de l'unité de contrôle MicroLogic X. La détection d'un résultat non valide dans les auto-tests génère un événement (consigné dans l'historique Diagnostic) qui peut être jugé de sévérité haute, moyenne ou basse :
-
Un événement de sévérité basse indique la détection d'un résultat non valide dont l'impact fonctionnel est nul. Les fonctions de protection standard (LSI G/V) ne sont pas affectées.
-
Un événement de sévérité moyenne indique la détection d'un résultat non valide dont l'impact fonctionnel est mineur. Les fonctions de protection standard (LSI G/V) ne sont pas affectées. Il convient de procéder à une vérification lors de la prochaine maintenance.
-
Le voyant Ready clignote
-
Le voyant de service s'allume en orange si l'événement nécessite une maintenance non urgente
-
Tous les voyants de cause de déclenchement sont éteints
-
Une fenêtre contextuelle orange s'affiche
-
-
Un événement de sévérité haute indique la détection d'un résultat non valide qui peut avoir un impact opérationnel majeur. Les fonctions de protection standard (LSI G/V) peuvent être affectées. L'unité de contrôle doit être remplacée sans délai.
-
Le voyant Ready est éteint
-
Le voyant de service s'allume en rouge si l'événement nécessite une maintenance immédiate
-
Tous les voyants de cause de déclenchement sont allumés
-
Une fenêtre contextuelle rouge s'affiche
-
Lorsque le système de surveillance du fonctionnement interne de l'unité de contrôle MicroLogic X détecte un résultat non valide de sévérité haute ou moyenne, un événement est généré et un message associé s'affiche dans une fenêtre contextuelle orange ou rouge.
Disponibilité des données
Les données de surveillance sont disponibles :
-
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission quelle que soit la sévérité de l'événement
-
Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG pour les événements de sévérité moyenne ou haute.
Redémarrage de l'unité de contrôle MicroLogic X
Lorsque plus aucun menu de protection ou d'alarme ni écran de mesure n'apparaît sur l'afficheur de l'unité de contrôle MicroLogic X, il est recommandé de redémarrer l'unité de contrôle MicroLogic X. Cette opération s'effectue via le logiciel EcoStruxure Power Commission et ne nécessite pas de mettre l'unité de contrôle MicroLogic X hors tension. Les paramètres de l'unité de contrôle MicroLogic X ne sont pas affectés. Les fonctions de protection standard restent actives pendant le redémarrage.
Evénements prédéfinis
Cette fonction génère les événements suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x140F (5135) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1474 (5236) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1475 (5237) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1476 (5238) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1407 (5127) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x1470 (5232) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x1471 (5233) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1472 (5234) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1473 (5235) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x1411 (5137) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1478 (5240) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x1479 (5241) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x147C (5244) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x140A (5138) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x147B (5243) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1436 (5174) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D00 (3328) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D01 (3329) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D02 (3330) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D03 (3331) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D08 (3336) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D09 (3337) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1412 (5138) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1414 (5140) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1415 (5141) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1422 (5154) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1433 (5171) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1437 (5175) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x0D0A (3338) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x0D0E (3342) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1306 (4870) |
|
Diagnostic |
Faible |
|
0x150F (5391) |
|
Diagnostic |
Haute |
|
0x1510 (5392) |
|
Diagnostic |
Haute |
|
0x1511 (5393) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1512 (5394) |
|
Diagnostic |
Haute |
|
0x1120 (4384) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1121 (4385) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1122 (4386) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1123 (4387) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
Actions recommandées
|
Code |
Événement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
Appliquez à nouveau les paramètres de protection. |
|
0x140F (5135) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1474 (5236) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1475 (5237) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1476 (5238) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1407 (5127) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1470 (5232) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1471 (5233) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1472 (5234) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1473 (5235) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1411 (5137) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1478 (5240) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1479 (5241) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x147C (5244) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x140A (5138) |
|
Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil. |
|
0x147B (5243) |
|
Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil. |
|
0x1436 (5174) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x0D00 (3328) |
|
Identifiez le module qui présente une incompatibilité critique à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Remplacez ce module. |
|
0x0D01 (3329) |
|
Identifiez le module qui présente une incompatibilité critique à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Remplacez le module. |
|
0x0D02 (3330) |
|
Identifiez le module qui présente une incompatibilité non critique à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Prévoyez un remplacement de module. |
|
0x0D03 (3331) |
|
Identifiez le module en incompatibilité micrologicielle non critique à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Prévoyez un remplacement de module. |
|
0x0D08 (3336) |
|
Si deux modules IO sont installés dans le système, vérifiez que l'un est configuré comme IO#1 et l'autre comme IO#2. |
|
0x0D09 (3337) |
|
Vérifiez la version du micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Si ce n’est pas la dernière, mettez à jour le micrologiciel de l’unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1412 (5138) |
|
Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil. |
|
0x1414 (5140) |
|
Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil. |
|
0x1415 (5141) |
|
Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil. |
|
0x1422 (5154) |
|
Prévoyez de remplacer l’écran intégré. |
|
0x1433 (5171) |
|
Remplacez la batterie interne. |
|
0x1437 (5175) |
|
Installez la batterie interne. |
|
0x0D0A (3338) |
|
Vérifiez les paramètres de protection et rechargez-les dans l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. |
|
0x0D0E (3342) |
|
Remplacez l'afficheur Micrologic. |
|
0x1306 (4870) |
|
Vérifiez qu'une alimentation 24V est raccordée. |
|
0x150F (5391) |
|
Remplacez le disjoncteur. |
|
0x1510 (5392) |
|
Remplacez le disjoncteur. |
|
0x1511 (5393) |
|
Prévoyez de remplacer le disjoncteur. |
|
0x1512 (5394) |
|
Remplacez le disjoncteur. |
|
0x1120 (4384) |
|
Vérifiez l'alimentation du module IO1. Vérifiez le câblage ULP. |
|
0x1121 (4385) |
|
Vérifiez l'alimentation du module IO2. Vérifiez le câblage ULP. |
|
0x1122 (4386) |
|
Vérifiez l'alimentation du module EIFE ou IFE. Vérifiez le raccordement du câble ULP. |
|
0x1123 (4387) |
|
Vérifiez l'alimentation du module IFM. Vérifiez le raccordement du câble ULP. |
Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.
Remplacement de l'écran d'affichage
L'écran d'affichage peut être remplacé. L'écran d'affichage de remplacement doit toujours correspondre au type de l'unité de contrôle (MicroLogic X avec communication sans fil ou MicroLogic Xi sans communication sans fil).
Pour plus d'informations sur le remplacement de l'écran d'affichage, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
-
NHA49910 : remplacement de l'écran d'affichage MicroLogic X (référence commerciale LV850054SP)
-
GDE66729 : remplacement de l'écran d'affichage MicroLogic Xi (référence commerciale LV850054WWSP)
Le remplacement de l'écran d'affichage d'une unité de contrôle MicroLogic X par un écran d'affichage MicroLogic Xi (et inversement) génère l'événement suivant : . Cette divergence n'a aucun impact sur les protections fournies par l'unité de contrôle. L'unité de contrôle est opérationnelle.
Néanmoins, le fonctionnement de l'unité de contrôle est limité de la façon suivante :
-
Les écrans Vue générale sont affichés en anglais.
-
Seules les fonctions de protection de l'unité de contrôle du menu sont lisibles et modifiables. Elles sont uniquement disponibles en anglais.
Il est impossible d'accéder aux autres menus et de mettre à jour le firmware de l'unité de contrôle.
Remplacement de la pile interne
Lorsque la pile interne de l'unité de contrôle MicroLogic X est déchargée, elle peut être remplacée sur site. L'opération peut s'effectuer avec le disjoncteur en position Ouvert ou Fermé, et l'unité de contrôle alimentée. Un test doit être réalisé immédiatement après le remplacement de la pile interne pour s'assurer du bon fonctionnement de la nouvelle pile.
Pour plus d'informations sur le remplacement et l'installation de la batterie interne, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NHA57283