DOCA0102ES-12

Apéndice B: MicroLogic Xi Descripción de la unidad de control

Presentación

Las unidades de control MicroLogic Xi son unidades de control MicroLogic X sin capacidad de comunicación inalámbrica.

Toda la información relacionada con las unidades de control MicroLogic X presentada en esta guía se aplica a las unidades de control MicroLogic Xi, excepto la información sobre comunicación inalámbrica.

Las diferencias entre las unidades de control MicroLogic X y MicroLogic Xi son las siguientes:

  • Referencias comerciales

  • Cara frontal MicroLogic Xi

  • Menú Comunicación

Estas diferencias se describen con más detalle en este anexo.

Referencias comerciales de la unidad de control MicroLogic Xi

Norma

Unidades de control

Referencia comercial

IEC

MicroLogic 5.0 Xi

LV857602

MicroLogic 6.0 Xi

LV857603

UL

MicroLogic 3.0 Xi

LV857610

MicroLogic 5.0 Xi

LV857609

MicroLogic 6.0 Xi

LV857608

NOTA: La referencia comercial está impresa en la cara frontal de la unidad de control MicroLogic Xi. También identifica la norma, IEC o UL.

Versiones de hardware

La versión de hardware de la unidad de control MicroLogic Xi se puede obtener a partir de su número de serie, que forma parte del número de identificación de la unidad de control.

La unidad de control MicroLogic Xi está disponible en las siguientes versiones de hardware:

Número de serie de la unidad de control MicroLogic Xi Comunicación

Mayor o igual que ••••••243910001

Sin capacidad de comunicación inalámbrica

Menor que ••••••243910001

Capacidad de comunicación NFC

Descripción de la unidad de control MicroLogic Xi

  1. LED Ready

  2. Indicador LED de servicio

  3. LED ERMS

  4. Pantalla gráfica

  5. Botón de inicio

  6. Tres botones contextuales

  7. Botón Escape ESC

  8. Botón Test para protección de defecto a tierra (MicroLogic 6.0 Xi)

  9. Botón de prueba/restablecimiento para los indicadores LED de causa de disparo y las alarmas

  10. Puerto mini-USB situado bajo una cubierta de goma

  11. Indicadores LED de sobrecarga y causa de disparo

  12. Cubierta para la batería interna

  13. Módulo de tensión VPS (opcional)

  14. Indicador LED VPS para indicar que el módulo VPS está alimentando la unidad de control

  15. Código QR para acceder a información sobre el producto

  16. Número de identificación de la unidad de control

  17. Tipo de unidad de control

  18. Conector del sensor con la corriente nominal del interruptor automático

  19. Cubierta de plástico

Las unidades de control MicroLogic Xi no tienen capacidad de comunicación inalámbrica.

Las demás características de las unidades de control MicroLogic Xi son idénticas a las características de las unidades de control MicroLogic X.

Menú Comunicación

En el menú Inicio > Configuración > Comunicación se presentan los siguientes datos:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Comunicación

Bluetooth

 

No admitido por la unidad de control MicroLogic Xi. Bluetooth se muestra en gris, pero no se puede seleccionar.

Modo control

Modo

Define el medio para controlar las funciones de apertura y cierre:

  • Manual: (Sólo comando BP) solo se aceptan comandos de pulsador

  • Automático:

    • (Control local)

    • (Control remoto) (ajuste de fábrica)

Sustitución de la pantalla

Es posible sustituir la pantalla. Sustituya siempre la pantalla por otra que se corresponda con el tipo de la unidad de control (MicroLogic X con comunicación inalámbrica o MicroLogic Xi sin comunicación inalámbrica).

Para obtener información sobre la sustitución de la pantalla MicroLogic Xi (referencia comercial LV850054WWSP), consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GDE66729.

Si se sustituye la pantalla de una unidad de control MicroLogic X por una pantalla MicroLogic Xi (y viceversa), se genera el evento de discrepancia del hardware Discrepancia entre la pantalla y MicroLogic. Esta discrepancia no tiene efecto alguno sobre las protecciones que proporciona la unidad de control. La unidad de control funciona.

Sin embargo, el funcionamiento de la unidad de control tiene las siguientes limitaciones:

No se puede acceder a los demás menús, y no se puede actualizar el firmware de la unidad de control.

NOTA: El cambio o la sustitución de la pantalla de visualización no modifica la capacidad de comunicación de la unidad de control:
  • La comunicación Bluetooth de bajo consumo y la comunicación NFC no están disponibles si un hay una pantalla de visualización MicroLogic X (referencia comercial LV850054SP) instalada en una unidad de control MicroLogic Xi.

  • La unidad de control MicroLogic Xi con capacidad NFC (versión de hardware heredada) mantiene su capacidad de comunicación NFC en caso de que se instale una nueva pantalla.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.