Supervisión del circuito de disparo

Presentación

Al activar la unidad de control MicroLogic X, se proporciona una supervisión constante de lo siguiente:

  • El circuito de disparo interno

  • La conexión de los sensores internos (transformadores de corriente interna, conector del sensor, Performer Plug)

  • La conexión de la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP) a la unidad de control MicroLogic X

  • La conexión al ENCT (del inglés External Neutral Current Transformer, transformador externo de corriente neutra)

  • La conexión del sensor de diferencial (Vigi)

NOTA: El mecanismo no se supervisa. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo, como indica Schneider Electric. Para obtener más información, consulte DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento.

Principio de funcionamiento: Indicador LED Ready

A Indicador LED Ready

El resultado de la supervisión se indica por el LED Ready de la cara frontal de la unidad de control MicroLogic X, como se muestra a continuación:

  • El indicador LED Ready parpadea en verde: el circuito de disparo interno del interruptor automático funciona correctamente

  • El indicador LED Ready está apagado:

    • La unidad de control MicroLogic X no está activada. Suministre alimentación la unidad de control con un Mobile Power Pack. Si el indicador LED Ready sigue apagado, consulte el registro de eventos activos en Inicio > Alarmas & historial > Alarmas para obtener un diagnóstico de la situación.

    • O se ha detectado una incidencia en el circuito de disparo. Consulte el registro de eventos activos en Inicio > Alarmas & historial > Alarmas para obtener un diagnóstico de la situación.

Estado del interruptor automático

Tras la detección de una incidencia en el circuito de disparo, puede que el interruptor automático se dispare o no, en función del tipo de incidencia detectada.

Datos de disparo y disponibilidad

La unidad de control del MicroLogic X registra los siguientes datos sobre la función de disparo:

  • Número total de disparos

  • Nombre y fecha del disparo más reciente

Es posible acceder a los datos de disparo tal como se muestra a continuación:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

La supervisión del circuito de disparo genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6407 (25607)

Disparo para diagnóstico automático

Disparo

Alta con disparo

0x641F (25631)

Disparo de autodiagnóstico del interruptor automático

Disparo

Alta con disparo(1)

0x1400 (5120)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 1

Diagnóstico

Alta, con disparo en función del fallo detectado

0x1404 (5124)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 2

Diagnóstico

Alta, con disparo en función del fallo detectado

0x1405 (5125)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 3

Diagnóstico

Alta, con disparo en función del fallo detectado

0x1406 (5126)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 4

Diagnóstico

Alta, con disparo en función del fallo detectado

0x1416 (5142)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 5

Diagnóstico

Alta, con disparo en función del fallo detectado

0x1402 (5122)

Sensor de corriente interna desconectado

Diagnóstico

Alta con disparo

0x1403 (5123)

Sensor de corriente neutra externa desconectado

Diagnóstico

Alta con disparo

0x1430 (5168)

Ajustes de protección restablecidos a los valores de fábrica

Diagnóstico

Alta

0x1409 (5129)

No se puede leer el conector del sensor

Diagnóstico

Alta

0x1408 (5128)

Sensor de diferencial (Vigi) desconectado

Diagnóstico

Alta

0x1438 (5176)

Pérdida de tensión principal e interruptor automático cerrado

Diagnóstico

Media

(1) El evento se utiliza para disparar el interruptor automático en caso de fallo de funcionamiento grave del sensor de corriente interna. El usuario puede configurar este evento de disparo como evento de alarma mediante el software EcoStruxure Power Commission.

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6407 (25607)

Disparo de fallo interno

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x641F (25631)

Disparo de autodiagnóstico del interruptor automático

Sustituya el interruptor automático.

0x1400 (5120)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 1

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1404 (5124)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 2

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1405 (5125)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 3

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1406 (5126)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 4

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1416 (5142)

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 5

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1402 (5122)

Sensor de corriente interna desconectado

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1403 (5123)

Sensor de corriente neutra externa desconectado

Compruebe la conexión del sensor de corriente externa del neutro (ENCT).

0x1430 (5168)

La protección se restablecerá con el ajuste predeterminado si se reinicia.

Actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. De lo contrario, prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1409 (5129)

No se puede leer el conector del sensor

Compruebe la conexión del conector del sensor y los conectores de performancia. Si la conexión es buena pero vuelve a fallar, sustituya el conector del sensor o la unidad de control.

0x1408 (5128)

Sensor de diferencial (Vigi) desconectado

Compruebe la conexión del sensor de diferencial externo (Vigi).

0x1438 (5176)

Pérdida de tensión principal e interruptor automático cerrado

Compruebe la tensión principal en la barra de bus.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a una incidencia detectada por las comprobaciones automáticas de MicroLogic X, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?