Algoritmo de cálculo de las potencias

Presentación

Los algoritmos se proporcionan para el método de cálculo de 3 vatímetros. Las definiciones y el cálculo de las potencias están indicados para una red con armónicos.

Se muestran las cantidades calculadas:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Medidas > Alim. (sólo la potencia total).

  • Con el software EcoStruxure Power Commission.

  • Con la EcoStruxure Power Device (sólo la potencia total).

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación.

Potencias activas

La potencia activa para cada fase se calcula de la manera siguiente:

La potencia activa total se calcula de la manera siguiente:

Potencia reactiva

La potencia reactiva con armónicos para cada fase se calcula de la manera siguiente:

La potencia reactiva total se calcula de la manera siguiente:

  • Con el método vectorial:

  • Con el método aritmético:

Potencia aparente

La potencia aparente para cada fase y la potencia aparente total se calculan de la manera siguiente:

Sp = (Vp × Ip) donde p = 1, 2, 3 (fase)

La potencia aparente para cada fase y la potencia aparente total se calculan de la manera siguiente:

  • Con el método vectorial:

  • Con el método aritmético:

Cableado y configuración de ENVT en un interruptor automático tripolar

Cuando se instala en un sistema con neutro distribuido, es necesario que el cableado y la configuración de ENVT sean correctos para calcular y visualizar valores correctos por fase.

Cuando se instala en un sistema sin neutro distribuido, si ENVT está configurado como Sí, los valores de potencia por fase son irrelevantes.

En la tabla siguiente se indican los valores visualizados y calculados para cada configuración:

Sistema de alimentación

MTZ

ENVT cableado

ENVT configurado

Ptot

Pp

Qtot

Qp

Stot

PFtot

PFp

VLL

Vavg LL

VLN

Vavg LN

Trifásico con neutro

4P

NA

NA

3P

3P

No

NR

NR

NR

NR

NR

3P

No

NM

NM

NM

NM

NM

3P

No

No

NM

NM

NM

NM

NM

Trifásico

3P

NA

NR

NR

NR

NR

NR

3P

No

NA

NM

NM

NM

NM

NM

El valor se calcula y se muestra

NA No aplicable

NR El valor visualizado es irrelevante

NM No se muestra el valor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?