Algorithme de calcul des puissances
Présentation
Les algorithmes s'appliquent à la méthode de calcul des 3 wattmètres. Les définitions et le calcul des puissances sont indiqués pour un réseau avec harmoniques.
Les résultats des calculs sont indiqués :
-
Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans (puissance totale seulement)
-
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Dans l'application Application EcoStruxure Power Device (puissance totale seulement)
-
Sur un contrôleur distant via le réseau de communication
Puissances actives
La puissance active de chaque phase est calculée comme suit :
La puissance active totale est calculée comme suit :
Puissance réactive
La puissance réactive avec harmoniques de chaque phase est calculée comme suit :
La puissance réactive totale est calculée comme suit :
Puissance apparente
La puissance apparente de chaque phase et la puissance apparente totale sont calculées comme suit :
Sp = (Vp x Ip) où p = 1, 2, 3 (phase)
La puissance apparente de chaque phase et la puissance apparente totale sont calculées comme suit :
Câblage et configuration du transformateur ENVT sur un disjoncteur tripolaire
Sur un système avec neutre distribué, l'option ENVT doit être correctement câblée et configurée pour pouvoir calculer et afficher les valeurs par phase.
Sur un système sans neutre distribué, lorsque l'option ENVT est configurée sur Oui, les valeurs de puissance par phase ne sont pas pertinentes.
Le tableau suivant indique les valeurs calculées et affichées pour chaque configuration :
|
Système d'alimentation |
MTZ |
ENVT câblé |
ENVT configuré |
Ptot |
Pp |
Qtot |
Qp |
Stot |
PFtot |
PFp |
VLL |
Vmoy LL |
VLN |
Vmoy LN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Triphasé + neutre |
4P |
NA |
NA |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
3P |
Oui |
Oui |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
3P |
Oui |
Non |
✔ |
NP |
✔ |
NP |
✔ |
✔ |
NP |
✔ |
✔ |
NP |
NP |
|
|
3P |
Non |
Oui |
✔ |
NV |
✔ |
NV |
✔ |
✔ |
NV |
✔ |
✔ |
NV |
NV |
|
|
3P |
Non |
Non |
✔ |
NV |
✔ |
NV |
✔ |
✔ |
NV |
✔ |
✔ |
NV |
NV |
|
|
Triphasé |
3P |
Oui |
NA |
✔ |
NP |
✔ |
NP |
✔ |
✔ |
NP |
✔ |
✔ |
NP |
NP |
|
3P |
Non |
NA |
✔ |
NV |
✔ |
NV |
✔ |
✔ |
NV |
✔ |
✔ |
NV |
NV |
|
|
✔ La valeur est calculée et affichée. NA Non applicable NP La valeur affichée n'est pas pertinente. NV La valeur n'est pas visible. |
||||||||||||||