Unidad de control MicroLogic X: Presentación

Unidades de control MicroLogic X para normas IEC y UL - Descripción general

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ que incluyen unidades de control MicroLogic X ofrecen funciones de protección, medición, diagnóstico, comunicación y funcionamiento a distancia. La unidad de control puede personalizarse con Módulos digitales opcionales.

Las unidades de control MicroLogic X permiten el funcionamiento y la supervisión de interruptores automáticos MasterPacT MTZ tanto de manera local como remota.

Las unidades de control MicroLogic X para la norma IEC son:

  • MicroLogic 2.0 X

  • MicroLogic 5.0 X

  • MicroLogic 6.0 X

  • MicroLogic 7.0 X

Las unidades de control MicroLogic X para la norma UL son:

  • MicroLogic 3.0 X

  • MicroLogic 5.0 X

  • MicroLogic 6.0 X

Convención

A menos que se indique específicamente a continuación, la información de esta guía es válida tanto para la norma IEC como para la UL:

  • La información indicada para MicroLogic 5.0 X IEC y MicroLogic 6.0 X IEC solo se aplica a la norma IEC.

  • La información indicada para MicroLogic 5.0 X UL y MicroLogic 6.0 X UL solo se aplica a la norma UL.

Para esta guía, las fases eléctricas descritas como fase 1, fase 2 y fase 3 cubren tanto la norma IEC como la norma UL, con la siguiente equivalencia:

Norma IEC

Norma UL

Fase 1

Fase a

Fase 2

Fase b

Fase 3

Fase c

Intervalo de unidades de control MicroLogic X para la norma IEC

En la tabla siguiente se indican las funciones estándar disponibles en interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X para la norma IEC:

 

MicroLogic 2.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

MicroLogic 7.0 X

Referencia comercial

LV847600

LV847602

LV847603

LV847604

Protección contra sobrecorriente de largo retardo (L)

Protección contra sobrecorriente de corto retardo (S)

Protección contra sobrecorriente instantánea (I)

Protección de defecto a tierra (G)

Protección diferencial (V)

Protección del neutro

Config. dual

Indicadores de causa de sobrecorriente y disparo

Enclavamiento selectivo de zona

Historial de disparos

Trazabilidad de modificación de ajustes

Medidor de potencia integrado de clase 1

Diagnósticos integrados

NOTA: La referencia comercial está impresa en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X y también identifica la norma, IEC o UL.

Intervalo de unidades de control MicroLogic X para la norma UL

En la tabla siguiente se indican las funciones estándar disponibles en interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X para la norma UL:

 

MicroLogic 3.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

Referencia comercial

LV848815

LV847609

LV847608

Protección contra sobrecorriente de largo retardo (L)

Protección contra sobrecorriente de corto retardo (S)

Protección contra sobrecorriente instantánea (I)

Protección de defecto a tierra (G)

Protección diferencial (V)

Protección del neutro

Config. dual

Indicadores de causa de sobrecorriente y disparo

Enclavamiento selectivo de zona

Historial de disparos

Trazabilidad de modificación de ajustes

Medidor de potencia integrado de clase 1

Diagnósticos integrados

NOTA: La referencia comercial está impresa en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X y también identifica la norma, IEC o UL.

Comunicación

Las unidades de control MicroLogic X admiten comunicación inalámbrica y con cable y permiten la comunicación local y de red.

La comunicación local incluye:

  • Conexión inalámbrica a un smartphone con la EcoStruxure Power Device a través de:

    • Bluetooth® de bajo consumo

    • NFC

  • Conexión con cable por medio del puerto mini-USB a:

    • Un smartphone que tenga instalada la EcoStruxure Power Device a través de una conexión USB OTG

    • Un PC que ejecuta el software EcoStruxure Power Commission

La comunicación de red incluye:

  • Conexión con cable mediante el módulo de puerto ULP (opcional) a

    • Red de comunicación Ethernet con protocolos Modbus TCP/IP o IEC 61850

    • Red de comunicación de línea serie con protocolo Modbus-SL

Unidades de control MicroLogic X en Smart Panels

Los interruptores automáticos MasterPacT con unidades de control MicroLogic X, en combinación con Enerlin’X, proporcionan un acceso sencillo y fiable a los datos de un smartphone o un PC.

Las unidades de control MicroLogic X se comunican mediante:

  • Protocolo Modbus TCP/IP en Ethernet a través de un servidor IFE o una interfaz IFE o EIFE

  • Protocolos Modbus TCP/IP e IEC 61850 en Ethernet a través de una interfaz IFE o EIFE

  • Protocolo Modbus-SL a través de una interfaz IFM con referencia LV434000 (la interfaz IFM con referencia TRV00210 no es compatible con los interruptores automáticos MasterPacT MTZ).

  • Bluetooth de bajo consumo o NFC para una conexión inalámbrica a la EcoStruxure Power Device

  • El puerto mini-USB para conectarse a:

    • Un PC que ejecuta el software EcoStruxure Power Commission

    • Un smartphone que tenga instalada la EcoStruxure Power Device (conexión USB OTG)

  • Panel Server y Ethernet para conectarse a Internet

En el siguiente diagrama se muestra cómo se comunican las unidades de control MicroLogic X dentro de un sistema digital:

Ethernet

USB

Conexión USB OTG

Módulo de pantalla frontal A FDM121 para un interruptor automático

Pantalla B FDM128 Ethernet para ocho dispositivos

Páginas web C IFE/EIFE

D Panel Server

Interfaz E EIFE

F EcoStruxure Power Device mediante Bluetooth de bajo consumo o comunicación inalámbrica NFC

G EcoStruxure Power Device mediante conexión USB OTG

Software H EcoStruxure Power Commission

Página de destino I Go2SE

Módulo de puerto J para interruptores automáticos MasterPacT MTZ

NOTA: La pantalla FDM121 con la versión de firmware igual o mayor que 004.000.009 es compatible con las unidades de control MicroLogic X. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?