Modo de Vista rápida

Vista rápida

La Vista rápida presenta una secuencia de pantallas, en función del tipo de unidad de control MicroLogic X. Cada pantalla muestra una instantánea de los valores de funcionamiento para la unidad de control. Los valores que se muestran en las pantallas de protección son los ajustes de protección activos utilizados actualmente por las funciones de protección.

Con el desplazamiento automático activado, las pantallas se muestran secuencialmente con un retardo de tiempo configurable. Con el desplazamiento automático desactivado, se puede navegar por las pantallas manualmente.

El desplazamiento de la Vista rápida está activado como ajuste de fábrica.

Cuando se enciende la unidad de control MicroLogic X, el desplazamiento de la Vista rápida se inicia después del tiempo de espera configurado si no hay mensajes de eventos activos.

Configure el modo de visualización de Vista rápida ajustando:

  • El tiempo de visualización para cada pantalla en la secuencia de desplazamiento de la Vista rápida.

  • El tiempo de retardo para reanudar automáticamente el desplazamiento después de que se haya interrumpido el desplazamiento.

    Si el desplazamiento está desactivado, aparecerá la pantalla de Vista rápida Corriente tras este retardo.

A continuación se ofrece un ejemplo de pantallas de Vista rápida para la unidad de control MicroLogic 6.0 X.

Lista de pantallas de Vista rápida

Según el tipo de unidad de control MicroLogic X, el modo de Vista rápida muestra las pantallas siguientes:

Pantalla

Descripción

Tipo MicroLogic X

Estado(1)

Muestra el estado del interruptor automático:

  • Correcto (blanco)

  • Alarma de gravedad media detectada que requiere acción no urgente (naranja)

  • Alarma de gravedad alta detectada que requiere acción inmediata (rojo)

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Pantalla de arranque

Recuerda al usuario que debe descargar la aplicación móvil EcoStruxure Power Device para gestionar la unidad de control MicroLogic X.

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Corriente(1)

Muestra la corriente eficaz I1, I2 y I3 en los valores de la fase 1, 2 y 3 como gráficos de barras expresados en % de Ir. El valor de corriente de fase más elevado se muestra en amperios debajo del gráfico de barras.

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Red(1)

Muestra valores en tiempo real para:

  • Media de 3 tensiones eficaces entre fases

  • Frecuencia

  • Factor de potencia

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Alim.(1)

Muestra valores en tiempo real para:

  • P tot: potencia activa total

  • Q tot: potencia reactiva total

  • S tot: potencia aparente total

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Energía(1)

Muestra valores en tiempo real para:

  • Ep: energía activa total

  • Eq: energía reactiva total

  • Es: energía aparente total

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Curva disp.

  • En el modo de configuración de retorno, muestra el mensaje Modo de configuración de retorno.

  • Cuando ERMS está activado, muestra el mensaje ERMS comprometido.

  • Cuando ERMS está desactivado y la configuración dual está activada, muestra:

    • Config. dual ON, curva A activada o bien

    • Config. dual ON, curva B activada

  • Cuando ERMS está desactivado y la configuración dual está desactivada, no se muestra ninguna pantalla.

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Config. LI

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir

  • Temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo tr

  • Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Isd

MicroLogic 2.0 X

Config. LI

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir

  • Temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo tr

  • Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii

MicroLogic 3.0 X

Config. LSI

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir

  • Temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo tr

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd

  • Temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo tsd

  • Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

I

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección de fallo a tierra Ig

  • Temporización de protección de fallo a tierra tg

MicroLogic 6.0 X

I diferencial

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección de diferencial IΔn

  • Retardo de tiempo de la protección de diferencial Δt

MicroLogic 7.0 X

(1) Los datos de la pantalla se actualizan cada segundo.

NOTA: Los valores de los ajustes que se muestran en las pantallas de Vista rápida corresponden a los ajustes activos que utilizan las funciones de protección. Estos pueden diferir de los ajustes que se muestran en el menú Protección cuando se muestra Modo de configuración de retorno en la pantalla de Curva disp..

Configuración del modo de Vista rápida

Para configurar los ajustes de Vista rápida, vaya a Inicio > Configuración > General > Vista rápida. Están disponibles los siguientes ajustes:

  • Desplazamiento: Ajústelo a ON para activar el desplazamiento automático en la Vista rápida. (Si se selecciona OFF, se muestra la pantalla de Vista rápida Corriente después del tiempo de espera configurado).

Cuando el desplazamiento de la Vista rápida está activado, están disponibles los ajustes siguientes:

  • Flujo páginas: El periodo de tiempo durante el cual cada pantalla de Vista rápida se muestra durante el desplazamiento.

  • Inicio autom.: La temporización antes de que el desplazamiento de la Vista rápida se reanude tras una interrupción. Esta temporización también es el tiempo de espera de eventos, que es la temporización antes de que se vuelva a mostrar un mensaje si no se acusa recibo de la causa del evento pulsando OK.

Cuando el desplazamiento de la Vista rápida está desactivado, el ajuste siguiente está disponible:

T. espera: el retardo de tiempo antes de que aparezca la pantalla de Vista rápida Corriente. Esta temporización también es el tiempo de espera de eventos, que es la temporización antes de que se vuelva a mostrar un mensaje si no se acusa recibo de la causa del evento pulsando OK.

En la tabla siguiente se muestran los ajustes configurables.

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Desplazamiento

ON/OFF

ON

Flujo páginas

segundos

3–60

1

3

Inicio autom.

minutos

1-60

1

15

T. espera

minutos

1-60

1

15

Inicio del desplazamiento de la Vista rápida

Cuando el desplazamiento por la Vista rápida está activado, se puede reiniciar el desplazamiento:

  • Automáticamente

  • Manualmente

Para iniciar el desplazamiento de la Vista rápida automáticamente, espere a que transcurra el tiempo de espera de Inicio autom.

Para iniciar el desplazamiento de la Vista rápida manualmente:

Paso

Acción

1

En el menú Inicio, seleccione Vista rápida.

2

Pulse OK para reiniciar el desplazamiento por las pantallas de Vista rápida.

Detención del desplazamiento de la Vista rápida

Detenga el desplazamiento de la Vista rápida tal como se indica a continuación:

  • Pulse el botón ESC o el botón de inicio. La pantalla muestra el menú Inicio. A partir de aquí, utilice los botones arriba y abajo para desplazarse por la estructura de menús.

    NOTA: Si no se pulsa ningún botón antes de que transcurra el tiempo de espera de Inicio autom., el desplazamiento de la Vista rápida se reanuda.
  • Pulse uno de los tres botones contextuales. El desplazamiento de la Vista rápida se reanuda. Utilice los botones arriba y abajo para desplazarse manualmente por las pantallas de la Vista rápida.

Cuando la unidad de control MicroLogic X detecta cualquiera de los eventos siguientes, el desplazamiento de la Vista rápida se interrumpe y se muestra un mensaje emergente:

  • Emparejamiento Bluetooth

  • Disparo

  • Alarma de gravedad alta

  • Alarma de gravedad media

  • ERMS activado

Desactivación del desplazamiento de la Vista rápida

Para desactivar el desplazamiento de Vista rápida:

Paso

Acción

1

Pulse el botón de inicio.

2

Vaya a Inicio > Configuración > General > Vista rápida.

3

Pulse OK.

4

Utilice los botones contextuales + o - para establecer el ajuste Desplazamiento en:

  • ON para seleccionar el desplazamiento automático de la Vista rápida.

  • OFF para desactivar el desplazamiento automático de la Vista rápida.

5

Pulse OK para guardar la selección.

6

Pulse ESC o el botón de inicio.

Aparece una pantalla de confirmación.

7

Pulse una de las siguientes opciones en la pantalla de confirmación:

  • Y para confirmar el cambio de ajuste.

  • N para deshacer la edición.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?