快速查看模式

快速查看

快速查看可显示一系列屏幕,具体取决于 MicroLogic X 控制单元的类型。每个屏幕均显示控制单元运行值的快照。保护屏幕上显示的值是保护功能当前所使用的活动保护设置。

启用自动滚动时,系统以可配置的时间延迟依次显示各个屏幕。禁用自动滚动时,可手动导航各屏幕。

出厂设置为启用快速查看滚动。

打开 MicroLogic X 控制单元时,在配置的超时之后,如果无任何活动的事件消息,系统开始快速查看滚动。

通过下列设置配置快速查看显示:

  • 快速查看滚动系列中每个屏幕的显示时间。

  • 滚动中断之后自动恢复滚动的时间延迟。

    如果关闭滚动,此时间延迟之后将显示快速查看电流屏幕。

下面是 MicroLogic 6.0 X 控制单元快速查看屏幕示例。

快速查看屏幕列表

根据 MicroLogic X 控制单元的类型,快速查看可显示下列屏幕:

屏幕

说明

MicroLogic X 型号

健康状态(1)

显示断路器的健康状态:

  • 正常(白色)

  • - 中等严重性,检测到需采取非紧急措施(橙色)的报警

  • - 高严重性,检测到需立即采取措施(红色)的报警

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

启动屏幕

提醒用户下载 EcoStruxure Power Device 应用 移动应用程序以管理 MicroLogic X 控制单元。

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

电流(1)

显示 123 相的 I1I2I3 RMS 电流,数值采用条形图形式,表示为 Ir 的 %。最大相电流值在条形图下方以安培为单位显示。

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

网络(1)

显示下列实时值:

  • 3 个 RMS 线电压的平均值

  • 频率

  • 功率因数

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

功率(1)

显示下列实时值:

  • P tot:总有功功率

  • Q tot:总无功功率

  • S tot:总视在功率

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

电能(1)

显示下列实时值:

  • Ep:总有功电能

  • Eq:总无功电能

  • Es:总视在电能

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

脱扣曲线

  • 当处于故障预置设置模式时,显示消息故障预置设置模式

  • 在启用了 ERMS 的情况下,显示消息ERMS 已启用

  • 在禁用了 ERMS 且双重设置开启的情况下,显示:

    • A 曲线双重设置已激活或者

    • B 曲线双重设置已激活

  • 在禁用了 ERMS 且双重设置关闭的情况下,屏幕无显示

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

LI 设置

显示选择的活动保护设置:

  • 长延时过流保护阈值 Ir

  • 长延时过流保护时间延迟 tr

  • 瞬时过流保护阈值 Isd

MicroLogic 2.0 X

LI 设置

显示选择的活动保护设置:

  • 长延时过流保护阈值 Ir

  • 长延时过流保护时间延迟 tr

  • 瞬时过流保护阈值 Ii

MicroLogic 3.0 X

LSI 设置

显示选择的活动保护设置:

  • 长延时过流保护阈值 Ir

  • 长延时过流保护时间延迟 tr

  • 短延时过流保护阈值 Isd

  • 短延时过流保护时间延迟 tsd

  • 瞬时过流保护阈值 Ii

MicroLogic 5.0 X6.0 X7.0 X

I

显示选择的活动保护设置:

  • 接地故障保护阈值 Ig

  • 接地故障保护时间延迟 tg

MicroLogic 6.0 X

I 接地漏电

显示选择的活动保护设置:

  • 接地漏电保护阈值 IΔn

  • 接地漏电保护时间延迟 Δt

MicroLogic 7.0 X

(1) 屏幕数据每秒刷新。

注: 快速查看屏幕上显示的设置值是保护功能所使用的已激活的设置。它们可能不同于当脱扣曲线屏幕上显示有故障预置设置模式保护菜单中所显示的设置。

配置快速查看模式

如需配置快速查看设置,可转至主页 > 配置 > 常规 > 快速查看。提供下列设置:

  • 滚动:将其设置为 ON 以启用快速查看自动滚动。(当选择 OFF 时,配置的超时之后,将显示快速滚动电流屏幕。)

启用快速显示滚动时,下列设置可用:

  • 页面流动:滚动期间每个快速查看屏幕显示的时间长度。

  • 自动启动:快速查看滚动在中断后恢复之前的时间延迟。此时间延迟也是事件时间延迟,即再次显示某个事件消息之前的时间延迟(如果未按下确认按钮确认事件原因)。

禁用快速显示滚动时,下列设置可用:

超时:显示快速查看电流屏幕之前的时间延迟。此时间延迟也是事件时间延迟,即再次显示某个事件消息之前的时间延迟(如果未按下确认按钮确认事件原因)。

下表显示了可配置设置。

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

滚动型

ON/OFF

ON

页面流动

3–60

1

3

自动启动

分钟

1–60

1

15

超时

分钟

1–60

1

15

启动快速查看滚动

启用快速显示滚动时,可通过下列方式重启滚动:

  • 自动

  • 手动

要自动开始快速查看滚动,应等待自动启动超时到期。

手动开始快速查看滚动:

步骤

操作

1

主页菜单,选择快速查看

2

按下确认重启快速查看屏幕滚动。

停止快速查看滚动

停止快速查看滚动如下:

  • 按下 ESC 或主页按钮。显示屏显示主页菜单。在此处使用上下按钮导航菜单结构。

    注: 如果在自动启动超时到期之前未按下任何按钮,则会恢复快速查看滚动。
  • 按下三个上下文按钮中的一个。快速查看滚动停止。使用上下按钮手动滚动快速查看屏幕。

MicroLogic X 控制单元检测到以下任意事件时,快速查看滚动中断,且显示弹出消息:

  • Bluetooth 配对

  • 脱扣

  • 高严重性报警

  • 中等严重性报警

  • ERMS 已启用

禁用快速查看自动滚动

禁用快速查看滚动:

步骤

操作

1

按下主页按钮。

2

转至主页 > 配置 > 常规 > 快速查看

3

确定

4

使用 +- 上下文按钮将滚动型设置为:

  • ON 选择快速查看自动滚动。

  • OFF 禁用快速查看自动滚动。

5

按下确认保存选择。

6

按下 ESC 或主页按钮。

将显示确认屏幕。

7

在确认屏幕按下下列按钮之一:

  • 按下 Y 可确认设置变更。

  • 按下 N 可撤销该编辑。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?