Ajuste de la protección contra sobrecorriente IDMTL

Directrices de ajuste

El módulo digital de protección contra sobrecorriente IDMTL puede utilizarse para mejorar la selectividad con protección contra sobrecorriente aguas arriba proporcionada por un fusible o un relé independiente (por ejemplo, un relé de tensión media), sin afectar a la selectividad con aparatos de baja tensión aguas abajo.

Los fusibles y los relés independientes suelen ofrecer curvas de disparo diferentes de la curva de disparo estándar que ofrece la protección contra sobrecorriente de largo retardo MicroLogic X. Las directrices de ajuste indican cómo pueden utilizarse las curvas de disparo IDMTL para mantener una selectividad mejorada con aparatos aguas arriba.

Selectividad con fusible aguas arriba usando la curva de disparo HVF

El siguiente gráfico muestra cómo puede utilizarse la curva IDMTL HVF para acortar la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar para contribuir a mejorar la selectividad con un fusible aguas arriba.

Curva de disparo de fusible aguas arriba

Selectividad en peligro con la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar

Curva de disparo con curva de disparo IDMTL HVF

Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:

Ajuste

Valor

Modo IDMTL

ON

Acción IDMTL

Disparo

Inhibición de IDMTL

OFF

IDMTL Ir

1,0 x In(1)

IDMTL tr

1 s(1)

Curva IDMTL

HVF

Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL

Tiempo definido

Tiempo de restablecimiento IDMTL

0 s

(1) El ajuste propuesto es coherente con los fusibles de alta tensión utilizados habitualmente. El ajuste debe comprobarse caso por caso.

Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente de largo retardo:

  • Cable Ir ≤ Iz

  • tr = 24 s

NOTA: Se recomienda I2t OFF para la protección contra sobrecorriente de corto retardo. Con I2t ON, la protección de largo retardo puede dispararse más rápidamente que la protección de corto retardo.

Selectividad con relé aguas arriba usando la curva de disparo DT

Sin la protección contra sobrecorriente IDMTL, cuando el interruptor automático MasterPact MTZ está aguas abajo de un relé que utiliza una curva de disparo DT, sería necesario reducir drásticamente la temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo, tr, o la temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo, tsd, para mejorar la selectividad entre los aparatos. Esta reducción reduciría significativamente las opciones de ajuste de los alimentadores aguas abajo y, en algunos casos, haría imposible la selectividad aguas abajo.

El siguiente gráfico muestra cómo puede utilizarse la curva IDMTL DT para acortar la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar para contribuir a mejorar la selectividad con un relé aguas arriba.

Curva de disparo de relé aguas arriba

Selectividad en peligro con la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar

Curva de disparo con curva de disparo IDMTL DT

Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:

Ajuste

Valor

Modo IDMTL

ON

Acción IDMTL

Alarma

Inhibición de IDMTL

OFF

IDMTL Ir

≤1,3 Iup

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tup -0,2 s

Curva IDMTL

DT

Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL

Igual que el tipo de restablecimiento del relé aguas arriba

Tiempo de restablecimiento IDMTL

Menor que el tiempo de restablecimiento del relé aguas arriba

Selectividad con relé aguas arriba usando la curva de disparo SIT o VIT

Como en el ejemplo anterior, sin la protección contra sobrecorriente IDMTL, cuando el interruptor automático MasterPact MTZ está aguas abajo de un relé que utiliza una curva de disparo SIT o VIT, sería necesario reducir drásticamente la temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo, tr, o la temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo, tsd, para mejorar la selectividad entre los aparatos. Esta reducción reduciría significativamente las opciones de ajuste de los alimentadores aguas abajo y, en algunos casos, haría imposible la selectividad aguas abajo.

El siguiente gráfico muestra cómo puede utilizarse la curva de disparo IDMTL SIT o VIT para acortar la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar para contribuir a mejorar la selectividad con un relé aguas arriba.

Curva de disparo de relé aguas arriba

Selectividad en peligro con la curva de disparo de la protección contra sobrecorriente de largo retardo estándar

Curva de disparo con curva de disparo IDMTL SIT o VIT

Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:

Ajuste

Valor

Modo IDMTL

ON

Acción IDMTL

Disparo

Inhibición de IDMTL

OFF

IDMTL Ir

≤1,3 Iup

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tup @ 6 x Iup

Curva IDMTL

SIT o VIT, igual que la curva de disparo del relé aguas arriba

Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL

Igual que el tipo de restablecimiento del relé aguas arriba

Tiempo de restablecimiento IDMTL

Menor que el tiempo de restablecimiento del relé aguas arriba

NOTA: Si el tiempo de disparo calculado es menor que tsd, el tiempo de disparo de la protección contra sobrecorriente IDMTL se fuerza al tiempo de disparo de la protección contra sobrecorriente de corto retardo. Se recomienda el ajuste IDMTL tr > tsd para evitar una carrera entre la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección contra sobrecorriente IDMTL para corrientes mayores que Isd.

Aplicación de la curva de disparo EIT: prealarma para deslastre de carga

Un ejemplo de la aplicación de esta curva de disparo es una alarma preajustable para el deslastre de carga.

Curva de disparo

Curva de prealarma IDMTL EIT

Se recomiendan los siguientes ajustes para la protección contra sobrecorriente IDMTL:

Ajuste

Valor

Modo IDMTL

ON

Acción IDMTL

Alarma

Inhibición de IDMTL

OFF

IDMTL Ir

0,9 Ir

IDMTL tr

tsd < IDMTL tr ≤ tr

Curva IDMTL

EIT

Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL

Tiempo inverso

Tiempo de restablecimiento IDMTL

10 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?