监测 MicroLogic X 控制单元内部故障

简介

MicroLogic X 控制单元执行一系列自检,以便监测:

  • 内部功能是否正确

  • 无线通讯

  • ULP 模块:

    • IO 模块

    • IFE 以太网接口

    • FDM121 显示器

  • 内部电池的存在及状态

  • 24 Vdc 电源的存在

  • 内部电流供应源互感器的存在

工作原理

Ready LED、工作 LED 和脱扣原因 LED 可提供关于 MicroLogic X 控制单元健康状态的视觉信息。在自检期间,若检测到无效的结果,则会生成被划分为高、中等或低严重性的事件(记录在“诊断”历史记录中):

  • 低严重性事件指示检测到无效结果,其没有运行影响。标准 (LSI G/V) 保护功能不受影响。

  • 中等严重性事件指示检测到的无效结果具有轻微运行影响。标准 (LSI G/V) 保护功能不受影响。下次维护时,必须执行检查。

    • Ready LED 闪烁

    • 如果事件需要非紧急维护,则工作 LED 亮橙色灯

    • 所有脱扣原因 LED 熄灭

    • 显示橙色弹出式窗口

  • 高严重性事件指示检测到的无效结果可能具有重大运行影响。标准 (LSI G/V) 保护功能会受到影响。控制单元必须立即更换。

    • Ready LED 熄灭

    • 如果事件需要立即维护,则工作 LED 亮红灯

    • 所有脱扣原因 LED 亮起

    • 显示红色弹出式窗口

当通过对 MicroLogic X 控制单元的内部功能监测,检测到中等或高严重性无效结果时,将生成一个事件,并显示橙色或红色弹出式屏幕以及相应的事件消息。

数据可用性

监测数据也可通过下列方式查看:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(适用于所有严重性)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接(适用于中等和高严重性)。

重启 MicroLogic X 控制单元

如果 MicroLogic X 控制单元的显示屏不再显示保护、报警或测量菜单,建议重启 MicroLogic X 控制单元。通过 EcoStruxure Power Commission 软件进行重启。重启期间,不必中断 MicroLogic X 控制单元的电源。MicroLogic X 控制单元的设置不受重启影响。标准保护功能在重启期间保持激活

预定义事件

该功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x142F (5167)

保护设置的上次修改尚未完全应用

诊断

中等

0x140F (5135)

保护设置无法访问 #1

诊断

中等

0x1474 (5236)

保护设置无法访问 #2

诊断

中等

0x1475 (5237)

保护设置无法访问 #3

诊断

中等

0x1476 (5238)

保护设置无法访问 #4

诊断

中等

0x1407 (5127)

控制单元自检 #1

诊断

0x1470 (5232)

控制单元自检 #2

诊断

0x1471 (5233)

控制单元自检 #3

诊断

中等

0x1472 (5234)

控制单元自检 #4

诊断

中等

0x1473 (5235)

控制单元自检 #5

诊断

0x1411 (5137)

无效的测量和可选保护 #1

诊断

中等

0x1478 (5240)

无效的测量和可选保护 #2

诊断

0x1479 (5241)

无效的测量和可选保护 #3

诊断

中等

0x147C (5244)

无效的可选保护自检

诊断

中等

0x140A (5138)

无效的显示屏或无线通讯 #1

诊断

0x147B (5243)

无效的显示屏或无线通讯 #3

诊断

中等

0x1436 (5174)

控制单元报警复位

诊断

中等

0x0D00 (3328)

关键硬件模块差异

诊断

中等

0x0D01 (3329)

关键固件模块差异

诊断

中等

0x0D02 (3330)

非关键硬件模块差异

诊断

中等

0x0D03 (3331)

非关键固件模块差异

诊断

中等

0x0D08 (3336)

模块间地址冲突

诊断

中等

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异

诊断

中等

0x1412 (5138)

NFC 无效通讯 #1

诊断

中等

0x1414 (5140)

NFC 无效通讯 #2

诊断

中等

0x1415 (5141)

NFC 无效通讯 #3

诊断

中等

0x1422 (5154)

无效蓝牙通讯

诊断

中等

0x1433 (5171)

更换内部电池

诊断

中等

0x1437 (5175)

未检测到内部电池

诊断

0x0D0A (3338)

无效的控制单元出厂配置 #1

诊断

中等

0x0D0E (3342)

显示器与 MicroLogic 不兼容

诊断

中等

0x1306 (4870)

存在 24V 外部电源

诊断

0x150F (5391)

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障。

诊断

0x1510 (5392)

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障。Tsd 强制为 0。

诊断

0x1511 (5393)

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部故障。

诊断

中等

0x1512 (5394)

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部重大故障。

诊断

0x1120 (4384)

IO#1 模块通讯丢失

诊断

中等

0x1121 (4385)

IO#2 模块通讯丢失

诊断

中等

0x1122 (4386)

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

诊断

中等

0x1123 (4387)

IFM 模块通讯丢失

诊断

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x142F (5167)

保护设置的上次修改尚未完全应用

重新应用保护设置。

0x140F (5135)

保护设置无法访问 #1

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1474 (5236)

保护设置无法访问 #2

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1475 (5237)

保护设置无法访问 #3

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1476 (5238)

保护设置无法访问 #4

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1407 (5127)

控制单元自检 #1

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1470 (5232)

控制单元自检 #2

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1471 (5233)

控制单元自检 #3

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1472 (5234)

控制单元自检 #4

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1473 (5235)

控制单元自检 #5

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1411 (5137)

无效的测量和可选保护 #1

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1478 (5240)

无效的测量和可选保护 #2

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1479 (5241)

无效的测量和可选保护 #3

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x147C (5244)

无效的可选保护自检

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x140A (5138)

无效的显示屏或无线通讯 #1

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x147B (5243)

无效的显示屏或无线通讯 #3

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1436 (5174)

控制单元报警复位

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x0D00 (3328)

关键硬件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件的“固件”菜单,检查哪个模块存在关键硬件差异。更换模块。

0x0D01 (3329)

关键固件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在关键硬件差异。更新模块。

0x0D02 (3330)

非关键硬件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件的“固件”菜单,检查哪个模块存在非关键硬件差异。计划更换模块。

0x0D03 (3331)

非关键固件模块差异

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件存在非关键固件差异。计划更换模块。

0x0D08 (3336)

模块间地址冲突

检查系统中是否安装了两个 IO 模块,确保一个配置为 IO#1,另一个配置为 IO#2。

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic X 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic X 控制单元的固件。

0x1412 (5138)

NFC 无效通讯 #1

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1414 (5140)

NFC 无效通讯 #2

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1415 (5141)

NFC 无效通讯 #3

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1422 (5154)

无效蓝牙通讯

计划更换嵌入式显示屏。

0x1433 (5171)

更换内部电池

更换内部电池。

0x1437 (5175)

未检测到内部电池

安装内部电池。

0x0D0A (3338)

无效的控制单元出厂配置 #1

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查保护参数并将保护参数重新加载到 MicroLogic X 控制单元。

0x0D0E (3342)

显示器与 MicroLogic 不兼容

更换 MicroLogic 显示器。

0x1306 (4870)

存在 24V 外部电源

检查 24V 电源的连接。

0x150F (5391)

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障。

更换断路器。

0x1510 (5392)

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障。Tsd 强制为 0。

更换断路器。

0x1511 (5393)

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部故障。

计划更换断路器。

0x1512 (5394)

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部重大故障。

更换断路器。

0x1120 (4384)

IO#1 模块通讯丢失

检查 IO1 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1121 (4385)

IO#2 模块通讯丢失

检查 IO2 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1122 (4386)

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

检查 EIFEIFE 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1123 (4387)

IFM 模块通讯丢失

检查 IFM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

更换显示屏

显示屏可以更换。用于替换的显示屏务必与控制单元类型(支持无线通讯的 MicroLogic X 或不支持无线通讯的 MicroLogic Xi)相对应。

有关更换显示屏的信息,请参考 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • NHA49910:更换 MicroLogic X 显示屏(商业型号 LV850054SP)

  • GDE66729:更换 MicroLogic Xi 显示屏(商业型号 LV850054WWSP)

MicroLogic X 控制单元的显示屏更换为 MicroLogic Xi 显示屏(以及反之)会生成事件显示器与 MicroLogic 不兼容。这种不兼容不影响控制单元的保护功能。控制单元运行正常。

但控制单元的工作存在以下限制:

无法访问其他菜单,且无法更新控制单元固件。

内部电池更换

MicroLogic X 控制单元的内部电池可在电量用尽时现场进行更换。可以在断路器处于分闸或合闸位置以及控制单元受电的情况下进行更换。更换内部电池后,必须立即执行内部电池测试,以检查新电池是否正常工作。

有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA57283

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?