Supervisión del funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic X
Presentación
La unidad de control MicroLogic X realiza una serie de comprobaciones automáticas para supervisar:
-
El funcionamiento interno correcto
-
Comunicación inalámbrica
-
Los módulos ULP:
-
IO
-
Interfaz Ethernet IFE
-
Pantalla FDM121
-
-
La presencia y el estado de la batería interna
-
La presencia de la fuente de alimentación de 24 V CC
-
La presencia de los sensores de corriente internos
Principio de funcionamiento
El indicador LED Ready, el indicador LED de servicio y los indicadores LED de causa de disparo proporcionan información visual sobre el estado de la unidad de control MicroLogic X. La detección de un resultado no válido en las comprobaciones automáticas genera un evento (registrado en el historial de diagnóstico) que se puede clasificar como de gravedad alta, media o baja:
-
El evento de gravedad baja indica la detección de un resultado no válido que no tiene impacto operativo. Las funciones de protección estándar (LSI G/V) no se ven afectadas.
-
El evento de gravedad media indica la detección de un resultado no válido que tiene un impacto operativo menor. Las funciones de protección estándar (LSI G/V) no se ven afectadas. Se debe realizar una comprobación en el siguiente mantenimiento.
-
El indicador LED Ready parpadea
-
El indicador LED de servicio se ilumina en naranja si el evento requiere un mantenimiento no urgente.
-
Se apagan todos los indicadores LED de causa de disparo
-
Aparece una pantalla emergente naranja
-
-
El evento de gravedad alta indica la detección de un resultado no válido que tiene un impacto operativo grave. Las funciones de protección estándar (LSI G/V) pueden verse afectadas. La unidad de control debe sustituirse sin demora.
-
El indicador LED Ready está apagado
-
El indicador LED de servicio se ilumina en rojo si el evento requiere mantenimiento inmediato.
-
Se encienden todos los indicadores LED de causa de disparo
-
Aparece una pantalla emergente roja
-
Cuando la supervisión del funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic X detecta un resultado no válido de gravedad media o alta, se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.
Disponibilidad de los datos
Se puede acceder a los datos de supervisión tal como se muestra a continuación:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission para todas las gravedades
-
Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG para las gravedades media y alta
Reinicio de la unidad de control MicroLogic X
Si la pantalla de la unidad de control MicroLogic X ya no muestra menús para las pantallas de protección, alarmas o mediciones, se recomienda reiniciar la unidad de control MicroLogic X. El reinicio se realiza con el software EcoStruxure Power Commission. No es necesario interrumpir el suministro de energía de la unidad de control MicroLogic X durante el reinicio. Los ajustes de la unidad de control MicroLogic X no se ven afectados por el reinicio. Las funciones de protección estándar permanecen activas durante el reinicio.
Eventos predefinidos
La función genera los siguientes eventos:
|
Código |
Evento |
Historial |
Gravedad |
|---|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x140F (5135) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1474 (5236) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1475 (5237) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1476 (5238) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1407 (5127) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x1470 (5232) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x1471 (5233) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1472 (5234) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1473 (5235) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x1411 (5137) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1478 (5240) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x1479 (5241) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x147C (5244) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x140A (5138) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x147B (5243) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1436 (5174) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D00 (3328) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D01 (3329) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D02 (3330) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D03 (3331) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D08 (3336) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D09 (3337) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1412 (5138) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1414 (5140) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1415 (5141) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1422 (5154) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1433 (5171) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1437 (5175) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x0D0A (3338) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x0D0E (3342) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1306 (4870) |
|
Diagnóstico |
Baja |
|
0x150F (5391) |
|
Diagnóstico |
Alta |
|
0x1510 (5392) |
|
Diagnóstico |
Alta |
|
0x1511 (5393) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1512 (5394) |
|
Diagnóstico |
Alta |
|
0x1120 (4384) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1121 (4385) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1122 (4386) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1123 (4387) |
|
Diagnóstico |
Media |
Acciones recomendadas
|
Código |
Suceso |
Acciones recomendadas |
|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
Aplique de nuevo la configuración de protección. |
|
0x140F (5135) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1474 (5236) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1475 (5237) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1476 (5238) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1407 (5127) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1470 (5232) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1471 (5233) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1472 (5234) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1473 (5235) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1411 (5137) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1478 (5240) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1479 (5241) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x147C (5244) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x140A (5138) |
|
Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica. |
|
0x147B (5243) |
|
Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica. |
|
0x1436 (5174) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x0D00 (3328) |
|
Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware crítica con el menú Firmware del software EcoStruxure Power Commission. Sustituya el módulo. |
|
0x0D01 (3329) |
|
Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Actualice el módulo. |
|
0x0D02 (3330) |
|
Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware no crítica con el menú Firmware del software EcoStruxure Power Commission. Prevea la sustitución del módulo. |
|
0x0D03 (3331) |
|
Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware no crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Prevea la sustitución del módulo. |
|
0x0D08 (3336) |
|
Si hay dos módulos IO instalados en el sistema, asegúrese de que uno esté configurado como IO 1 y el otro, como IO 2. |
|
0x0D09 (3337) |
|
Compruebe la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. Si no es la más reciente, actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1412 (5138) |
|
Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica. |
|
0x1414 (5140) |
|
Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica. |
|
0x1415 (5141) |
|
Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica. |
|
0x1422 (5154) |
|
Prevea una sustitución de la pantalla incorporada. |
|
0x1433 (5171) |
|
Sustituya la batería interna. |
|
0x1437 (5175) |
|
Instale la batería interna. |
|
0x0D0A (3338) |
|
Compruebe y cargue de nuevo los parámetros de protección en la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. |
|
0x0D0E (3342) |
|
Sustituya la pantalla de MicroLogic. |
|
0x1306 (4870) |
|
Compruebe la conexión de la fuente de alimentación de 24 V. |
|
0x150F (5391) |
|
Sustituya el interruptor automático. |
|
0x1510 (5392) |
|
Sustituya el interruptor automático. |
|
0x1511 (5393) |
|
Planifique la sustitución del interruptor automático. |
|
0x1512 (5394) |
|
Sustituya el interruptor automático. |
|
0x1120 (4384) |
|
Compruebe la fuente de alimentación del módulo IO1. Compruebe la conexión del cable ULP. |
|
0x1121 (4385) |
|
Compruebe la fuente de alimentación del módulo IO2. Compruebe la conexión del cable ULP. |
|
0x1122 (4386) |
|
Compruebe la fuente de alimentación del módulo EIFE o IFE. Compruebe la conexión del cable ULP. |
|
0x1123 (4387) |
|
Compruebe la fuente de alimentación del módulo IFM. Compruebe la conexión del cable ULP. |
Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.
Sustitución de la pantalla
Es posible sustituir la pantalla. Sustituya siempre la pantalla por otra que se corresponda con el tipo de la unidad de control (MicroLogic X con comunicación inalámbrica o MicroLogic Xi sin comunicación inalámbrica).
Para obtener información sobre la sustitución de la pantalla, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:
-
NHA49910: sustitución de la pantalla MicroLogic X (referencia comercial LV850054SP)
-
GDE66729: sustitución de la pantalla MicroLogic Xi (referencia comercial LV850054WWSP)
Si se sustituye la pantalla de una unidad de control MicroLogic X por una pantalla MicroLogic Xi (y viceversa), se genera el evento . Esta discrepancia no tiene efecto alguno sobre las protecciones que proporciona la unidad de control. La unidad de control funciona.
Sin embargo, el funcionamiento de la unidad de control tiene las siguientes limitaciones:
-
Las pantallas de la vista rápida se muestran en inglés.
-
Solo pueden leerse y configurarse las funciones de protección estándar de la unidad de control del menú . Solo están disponibles en inglés.
No se puede acceder a los demás menús, y no se puede actualizar el firmware de la unidad de control.
Sustitución de la batería interna
La batería interna de la unidad de control MicroLogic X puede sustituirse in situ cuando esté completamente descargada. La sustitución se puede llevar a cabo con el interruptor automático en posición abierta o cerrada y la unidad de control con alimentación. Debe realizarse una prueba de la batería interna inmediatamente después de sustituir la batería interna para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva batería.
Para obtener información acerca de la sustitución y la instalación de la batería interna, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA57283