PKR8059501

Intensités nominales

Les valeurs nominales suivantes s'appliquent aux commutateurs et équipements avec commutateurs actionnées par énergie.

Valeurs nominales des interrupteurs d’ air intérieur

kV nom. eff.

kV de conception max. eff.

1 minute de tenue à la fréquence d’alimentation en kV

Crête de tenue à 1,2 x 50 impulsions, kV

Intensité cont., eff.

Intensité de commutation de charge eff.

Intensité momentanée eff., asym.

Intensité à 3 secondes, eff.

Intensité de fermeture de défaut, eff, asym.

4,16

7,2

19

60

600

600

40 000

25 000

40 000

1200

1200

51 000

32 000

51 000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.