PKR8059501

Introduction

L’interrupteur de charge MotorSeT de 600–1200 A, 5 kV constitue un moyen efficace de connecter et de déconnecter l’équipement de commande de moteur. La conception du mécanisme d'énergie stockée fournit une force de fermeture efficace et constante des lames principales.

L’interrupteur de charge MotorSeT de 600-1200 A, 5 kV est une des dernières conceptions et innovations apportées à l’équipement de commutation moyenne tension, à courant élevé, pour les applications de commande de moteur.

Ce manuel d’utilisation contient les procédures d’installation, d’utilisation, d’entretien et de dépannage pour l’interrupteur de charge MotorSeT. De plus, ce document contient des informations sur les étalonnages et les fonctions optionnelles.

Un ensemble type d’interrupteur de charge MotorSeT est représenté dans Vues types de l’interrupteur de charge MotorSeT.

Vues types de l’interrupteur de charge MotorSeT

Légende – Vues types de l’interrupteur de charge MotorSeT

A

Boulons à œil de levage (amovibles)

B

Fenêtre de visualisation

C

Thermostat (pour appareil de chauffage)

D

Cosse de mise à la terre (en haut de la barre-bus de m.à.l.t.)

E

Hygrostat de section de moyenne tension

F

Interverrouillage à clé (commutateur de verrouillage ouvert)

G

Poignée de l'interrupteur

H

Barre-bus de m.à.l.t.

I

Interrupteur général

J

Fusibles d'alimentation

K

Appareil de chauffage

L

Protecteur de chaîne

Lire attentivement ce manuel d'utilisation, les consignes de sécurité et toutes les étiquettes des produits avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.