如何维护通讯系统

功能

通讯系统用于在设备和远程控制器之间传输数据。该系统可用于远程操作(分闸/合闸)设备。

维护部门、生产部门、管理部门及其他部门可以利用此功能来管理电能和资产、监控电网质量。

MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW 断路器中,可以使用连接到 IFE 或 IFM 通讯接口的 ULP 端口模块以及诸如 EcoStruxure Power Commission 软件的适当软件工具来访问设备数据。

带通讯接口 MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW 设备:

退化因素

导致通讯系统退化的因素如下:

  • 振动

  • 电磁场干扰

  • 设备和软件崩溃

  • 通讯系统架构篡改

潜在危害

对通讯系统执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。

危害

后果

人员伤害

设备损坏

由于误导信息导致操作不正确或不操作(与安全息息相关)

死亡或严重伤害

通讯丢失

通讯网络上的设备、通讯接口或模块工作不正常

由于误导信息(状态、测量、运行状况)导致决策不正确

通讯网络上的设备、通讯接口或模块工作不正常

因系统管理不正确导致财务损失

通讯网络上的设备、通讯接口或模块工作不正常

预防性操作

下表列出了维护通讯系统所要执行的预防性维护程序。

维护计划

预防性操作

过程

制造商预防性维护

检查通过 IFE 以太网接口或 EIFE 嵌入式以太网接口进行的数据传输。

检查通讯总线的数据传输

请联系 Schneider Electric 服务代表。

有关更多信息,请参阅预防性维护计划

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?