Cómo mantener el sistema de comunicaciones

Funciones

El sistema de comunicaciones permite transmitir datos entre el dispositivo y el controlador remoto. Puede usarse para controlar el dispositivo (abrir/cerrar) de forma remota.

Los departamentos de mantenimiento, producción y gestión, entre otros, pueden utilizar esta función para gestionar la energía y los activos, así como para supervisar la calidad de la red eléctrica.

En los interruptores automáticos MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW, es posible acceder a los datos del dispositivo con el módulo de puerto ULP conectado auna interfaz de comunicación IFE o IFM y a una herramienta de software adecuada, como el software EcoStruxure Power Commission.

Dispositivos MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW con interfaz de comunicación:

Factores de degradación

El sistema de comunicaciones puede degradarse debido a los siguientes factores:

  • Vibraciones

  • Perturbaciones en el campo electromagnético

  • Fallo en el equipo y el software

  • Modificación de la arquitectura del sistema de comunicaciones

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico del sistema de comunicaciones puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Funcionamiento incorrecto o ausencia de funcionamiento (crítico para la seguridad) a consecuencia de información errónea

Lesiones graves o incluso la muerte

Pérdida de comunicación

Funcionamiento inapropiado de los dispositivos, las interfaces de comunicación o los módulos en la red de comunicación

Decisión incorrecta tomada a consecuencia de información errónea (estado, medición)

Funcionamiento inapropiado de los dispositivos, las interfaces de comunicación o los módulos en la red de comunicación

Gestión incorrecta del sistema que da lugar a pérdidas económicas

Funcionamiento inapropiado de los dispositivos, las interfaces de comunicación o los módulos en la red de comunicación

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener el sistema de comunicaciones en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo de fabricante

Comprobación de la transmisión de datos a través de la interfaz IFE Ethernet o de la interfaz Ethernet incorporada EIFE.

Comprobación de la transmisión de datos mediante el bus de comunicación

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?