Programme de diagnostic expert Schneider Electric
Présentation
Schneider Electric propose un programme de diagnostic expert utilisé par les techniciens de maintenance Schneider Electric
Exécution de diagnostics d'appareils MasterPacT avec Schneider Electric
Schneider Electric offre un large éventail de services de diagnostic constructeur pour les équipements de distribution électrique.
Le service Enhanced Manufacturer Maintenance de Schneider Electric est une maintenance dans laquelle les inspections et/ou les tests, les analyses et les actions de maintenance qui s'ensuivent sont effectués sur site. Les tests, les analyses et les actions de maintenance recommandées pour les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs BT (basse tension), par exemple les appareils MasterPacT MTZMasterPacT NT/NWMasterPacT MTZ, sont fournis dans les programmes de diagnostic suivants :
-
ProDiag Trip Unit
-
ProDiag Breaker
-
ProDiag Clusters
Les programmes de diagnostic ProDiag fournissent un rapport complet avec des données collectées durant les tests, ainsi que des recommandations d'experts en fonction des analyses. Cela vous permet d'anticiper les temps d'arrêt et d'améliorer la disponibilité de votre installation.
Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations.
ProDiag Trip Unit
Conçu par Schneider Electric, ProDiag Trip Unit permet de diagnostiquer les performances de déclenchement de l’unité de contrôle du disjoncteur.
Dans une installation électrique, la temporisation précise du déclenchement conformément aux paramètres de l'unité de contrôle est une fonction stratégique pour évaluer l'efficacité de la protection. La vitesse de détection des défauts et la vitesse de déclenchement empêchent la propagation d'un niveau élevé d'énergie incidente en cas de court-circuit.
ProDiag Trip Unit permet de réduire les risques de défaillance de l'unité de contrôle du disjoncteur BT par plusieurs moyens :
-
Détection des dérives du délai de déclenchement.
-
Vérification des fonctions du disjoncteur BT et de l'unité de contrôle en fonction des caractéristiques du réseau électrique (pouvoir de coupure, sélectivité).
-
Analyse de l'historique des alarmes et des événements.
Un manque d'efficacité de l'unité de contrôle du disjoncteur BT entraîne des effets tels que :
-
Déclenchements non prévus (coupure de courant)
-
Inefficacité de l'équipement industriel en aval.
-
Pannes.
-
Courts-circuits plus longs (surchauffe et incendies internes)
-
Destruction du disjoncteur et de l'appareillage, voire destruction complète de la salle électrique.
Le diagnostic régulier de l'efficacité du déclenchement de l'unité de contrôle du disjoncteur BT est fourni avec le programme Complete Manufacturer Maintenance. Cette solution apporte les avantages suivants à l'utilisateur :
-
Améliorer la protection des équipements de distribution électrique BT en aval, des biens, et des personnes qui les utilisent.
-
Améliorer la fiabilité, en réduisant les risques d'arrêts non prévus et les coûts d'exploitation.
-
Prolonger la durée de vie de l'équipement et optimiser ainsi le coût total de possession.
ProDiag Breaker
Conçus par Schneider Electric, les diagnostics ProDiag Breaker évaluent l'efficacité des manœuvres d'ouverture, de fermeture et d'armement.
L'ouverture rapide et fiable d'un disjoncteur BT est une fonction stratégique qui permet d'évaluer l'ensemble de la chaîne de fonctionnement. La vitesse de détection des défauts et de réaction à ces derniers empêche les courts-circuits de créer un niveau élevé d'énergie incidente.
ProDiag Breaker est utilisé pour atténuer le risque d'incident électro-cinématique des disjoncteurs BT. ProDiag Breaker identifie les symptômes d'incidents ou de dégradations non détectés de l'équipement qui peuvent entraîner des effets indésirables, par exemple :
-
Contrainte sur les pièces mobiles internes.
-
Usure accélérée des pièces mobiles internes.
-
Surchauffe et/ou incendies internes.
-
Destruction du disjoncteur et de l'appareillage.
-
Destruction complète du local électrique.
ProDiag Breaker est effectué sur le disjoncteur BT hors tension et uniquement par des techniciens de maintenance Schneider Electric.
Le diagnostic régulier des performances électriques et cinématiques des disjoncteurs BT est fourni avec le programme Advanced Manufacturer Maintenance. Cette solution apporte les avantages suivants à l'utilisateur :
-
Alerte dès les premiers stades des phénomènes décrits ci-dessus non détectés lors de la maintenance préventive régulière.
-
Assurer la protection des équipements de distribution électrique BT en aval, des biens, et des personnes qui les utilisent.
-
Améliorer la fiabilité, en réduisant les risques d'arrêts non prévus et les coûts d'exploitation.
-
Prolonger la durée de vie de l'équipement et optimiser ainsi le coût total de possession.
ProDiag Clusters
Conçu par Schneider Electric, ProDiag Clusters permet le diagnostic précoce d'une détérioration des pinces de raccordement non détectée lors de la maintenance préventive régulière. Cette détérioration peut être causée par un ou plusieurs des facteurs suivants :
-
Conditions environnementales sévères
-
Application utilisateur à haut niveau de criticité
-
Processus de vieillissement accéléré par les opérations de débrochage et d'embrochage
-
Contraintes électriques
-
Maintenance irrégulière