Maintenance du boîtier

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Fonctions

Le boîtier de l'appareil :

  • Isole les contacts de puissance

  • Protège l'utilisateur contre les effets d'arc électrique

  • Fournit un support pour les éléments suivants :

    • Mécanisme

    • Unité de contrôle

    • Auxiliaires

    • Connexion d'alimentation

  • Supporte les contraintes thermiques et électrodynamiques générées pendant les courts-circuits

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du boîtier sont les suivants :

  • Environnement poussiéreux ou sale

  • Humidité

  • Température ambiante élevée

  • Chocs

  • Contraintes dues aux courants de court-circuit élevés

Dangers potentiels

Une maintenance régulière du boîtier peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Eclair d'arc

Mort ou blessure grave

Résistance d'isolation du boîtier trop faible et tension d'impulsion

Choc électrique

Décharge parasite

Dégradation du bloc de coupure

Courant de court-circuit élevé

Dégradation du bloc de coupure

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir le boîtier de l'appareil.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive de routine utilisateur

Vérifier l’état général de l’appareil.

Appareil NII_Z_1

Appareil NII_1_1

Appareil NII_ZA_1

Maintenance préventive constructeur

Mesurer la résistance d'isolation.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?